무선 LAN에서 Basler GigE Cameras 사용#
정보
Basler에서는 유선 네트워크 환경에서 GigE 카메라를 사용할 것을 권장합니다.
카메라 구성#
Initial Settings#
WLAN 환경에서 Basler 카메라를 작동하려면 카메라의 네트워크 관련 파라미터를 변경해야 할 수 있습니다.
이는 WLAN에서 사용 가능한 대역폭이 제한적일 수 있기 때문입니다. 기본 카메라 설정만으로는 안정적인 네트워크 연결을 수립하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
WLAN에서 카메라를 작동하도록 구성하려면:
- pylon Software Suite(Windows 또는 Linux)를 설치합니다.
- 하드웨어 설치(GigE 카메라) 항목에 설명된 대로 카메라가 설치 및 구성되었는지 확인합니다.
- 컴퓨터를 WLAN에 연결합니다.
- pylon Viewer를 엽니다.
- 다음 값 중 하나로
GevSCPSPacketSize파라미터(예: 패킷 크기)를 1500으로 설정합니다.
팁: 다음을 사용하십시오. 검색 기능 을 사용하여 pylon Viewer에서 파라미터 설정을 빠르게 찾습니다. - 다음 값 중 하나로
PixelFormat파라미터(예: 픽셀 형식)을 Mono 8과 같은 8비트 Pixel Format으로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
GevSCPD파라미터(예: 패킷 간 지연(inter-packet delay))을 높은 값으로 설정합니다.
이렇게 하면 현재 장치 처리량 (GevSCDCTparameter)보다 높아야 합니다.
최소 패킷 간 지연(inter-packet delay) 및 최대 current device throughput은 WLAN 연결의 Quality에 따라 달라집니다. 연결 Quality가 높을수록 패킷 간 지연을 낮출 수 있습니다. - 연속 이미지 획득을 시작합니다.
- 결과 WLAN 연결이 불안정한 경우, 7단계로 돌아가 패킷 간 지연을 더 늘립니다.
설정 최적화하기#
WLAN 연결이 수립된 후, 사용 가능한 대역폭을 가장 효율적으로 활용할 수 있도록 파라미터 설정을 최적화할 수 있습니다.
파라미터 설정을 최적화하려면:
- pylon Viewer를 엽니다.
- 연속 이미지 획득을 시작합니다.
- 다음 항목을 확인하십시오.
Statistic-Failed-Buffer-Count그리고 다음을 설정하십시오:Statistic-Failed-Packet-Count파라미터의 상태를 업데이트합니다.
팁: 다음을 사용하십시오. 검색 기능 을 사용하여 pylon Viewer에서 파라미터 설정을 빠르게 찾습니다.
이 failed buffer count 완전하게 수집되지 않은 버퍼의 수를 나타냅니다. failed packet count 카메라에서 "failed"로 보고된 패킷의 수를 나타냅니다. - 다음의 값을 줄이십시오:
GevSCPD파라미터(예: 패킷 간 지연(inter-packet delay)) failed packet count 또는 failed buffer count가 증가하기 직전의 값으로 설정합니다. - 현재의 값을 기록해 둡니다:
DeviceLinkCurrentThroughput파라미터.
이는 페이로드 크기가 변경될 때 최적의 inter-packet delay를 다시 찾는 데 도움이 됩니다. 아래 참고 사항을 참조하십시오.
정보
설정한 매개변수는 현재 페Y로드 크기, 즉 이미지당 현재 데이터량과 현재 프레임 레이트에 대해서만 양호한 결과를 제공합니다.
페이로드 크기는 image ROI 크기 및 Pixel Format 등 다양한 요인에 따라 달라집니다.
페이로드 크기가 변경되면, 값이 동일해질 때까지 inter-packet delay를 다시 조정해야 합니다. DeviceLinkCurrentThroughput 매개변수 값은 5단계에서 기록한 값과 같습니다.