콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

시작하기#

이 항목에서는 카메라 설정에 대한 정보를 제공합니다.

패키지 구성품#

패키지에는 다음 항목이 포함되어 있습니다:

  • 카메라 1개
  • 제품 문서에 액세스할 수 있는 QR 코드가 포함된 제품 인레이 1개

초기화 및 작동#

  1. Stereo mini 카메라를 호스트 PC에 연결합니다.
  2. Basler 웹사이트에서 pylon Supplementary Package for Stereo mini를 다운로드합니다.
  3. 다음 기본 설정으로 모든 센서에서 이미지가 스트리밍될 수 있는지 pylon 3D Viewer를 사용하여 확인합니다.
Camera Depth Stream Color Stream IMU Enabled
USB 카메라 모델 848 x 480 1280 x 720 Yes
STM-951g 640 x 400 (기본 깊이 프리셋) 640 x 400 (기본 깊이 프리셋) Yes
STM-955g 1280 x 800 (AMR Perception 깊이 프리셋) 1280 x 800 (AMR Perception 깊이 프리셋) Yes

카메라가 응답하지 않거나 감지되지 않는 경우:

  1. 카메라에서 모든 케이블을 분리합니다.
  2. 호스트 PC에 케이블을 다시 연결합니다.
    그러면 카메라 상태가 재설정됩니다.