Timer#
기능 사용법#
이 기능의 구현 방식은 카메라에 따라 다릅니다.
ace 2, boost R, dart M/R, racer 2 카메라#
작동 원리#
Timer 1과 Timer 2의 두 가지 Timer를 사용할 수 있습니다.
Timer의 작동 방식은 다음과 같습니다.
- 내부 Timer를 시작하는 Trigger Source 이벤트가 발생합니다.
- 지연 시간이 경과하기 시작합니다.
- 암(Arm) 지연 시간이 경과하기 시작합니다.
- 지연 시간이 경과하면 Timer 출력 신호가 High 상태가 되고, 설정한 지속 시간 동안 유지됩니다.
- 지속 시간이 경과하면 Timer 출력 신호가 Low 상태가 됩니다.
- 암 지연 시간이 경과하면 카메라는 다음 Trigger Source 이벤트를 수신할 수 있습니다.
Timer 구성#
Timer를 구성하려면:
- 다음 값 중 하나로
TimerSelectorparameter를 원하는 Timer로 설정합니다(예:Timer1. - 다음 값 중 하나로
TimerDurationparameter를 원하는 Timer 지속 시간 마이크로초 단위로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
TimerDelayparameter를 원하는 Timer 지연 마이크로초 단위로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
TimerTriggerArmDelayparameter를 원하는 arm 지연 마이크로초 단위로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
LineSelectorparameter Timer 신호에 사용할 출력 라인으로 설정합니다.
해당 라인이 GPIO 라인인 경우, 라인은 반드시 출력으로 구성되어야 합니다.. - 1단계에서 Timer 1을 선택한 경우, 다음을 설정하십시오.
LineSourceparameter (으)로Timer1Active. - 1단계에서 Timer 2를 선택한 경우, 다음을 설정하십시오.
LineSourceparameter (으)로Timer2Active.
카메라 모델별 최대 가능 Timer parameter 값에 대한 정보는 Specifics 표를 참조하십시오.
Timer 시작#
Timer를 시작하려면:
- 다음 값 중 하나로
TimerSelectorparameter를 원하는 Timer로 설정합니다(예:Timer1. - 다음 값 중 하나로
TimerTriggerSourceTimer를 시작하는 데 사용할 소스로 parameter를 설정합니다 (예:).Line2. - 해당하는 경우 다음 설정으로 지정하세요.
TimerTriggerActivation매개변수를 다음 값 중 하나로 설정합니다: - 선택한 Trigger Source에서 신호를 전송하여 Timer를 시작합니다.
시작되면 Timer의 상태는 설정된 TimerTriggerWait (으)로 TimerActive지연 시간과 관계없이 즉시 변경됩니다. 그러나 Timer 출력 신호는 지연 시간이 경과한 후에만 High로 전환됩니다.
정보
이 TimerTriggerActivation 매개변수는 High(1) 또는 Low(0) 상태를 가질 수 있는 Timer Trigger Source(예: I/O 신호 또는 다음과 같은 "Active" 신호)에 대해서만 사용할 수 있습니다. ExposureActive.
Timer 재설정#
Timer를 재설정하려면 다음 명령을 실행하세요. TimerReset 명령입니다.
Timer의 상태는 다음에서 변경됩니다. TimerActive (으)로 TimerTriggerWait.
이제 설정된 arm delay와 관계없이 Timer를 즉시 재시작할 수 있습니다.
Timer 상태 확인#
Timer의 현재 상태를 확인하려면 다음 매개변수의 값을 확인하세요. TimerStatus 이 매개변수는 읽기 전용입니다.
가능한 값은 다음과 같습니다:
TimerTriggerWait: Timer가 대기 중입니다. 시작.TimerActive: Timer가 시작되었습니다. 설정된 값과 관계없이 트리거 소스 이벤트가 발생하면 Timer가 즉시 이 상태로 전환됩니다. 변경됩니다. 설정된 arm 지연 이(가) 설정된 경우,TimerActivearm delay가 경과할 때까지 상태가 유지됩니다.TimerIdle: Timer는 대기 상태입니다. Timer는 다음과 같은 경우에 이 상태가 됩니다.TimerTriggerSourceparameter가 o로 설정된 경우Off, 즉 Timer를 시작할 수 없습니다.
ace Classic/U/L 카메라#
작동 원리#
하나의 Timer인 Timer 1을 사용할 수 있습니다. Timer 작동 방식은 다음과 같습니다.
- 내부 Timer를 시작하는 Trigger Source 이벤트(예: Exposure Start)가 발생합니다.
- 지연 시간이 경과하기 시작합니다.
- 지연 시간이 경과하면 Timer 출력 신호가 High 상태가 되고, 설정한 지속 시간 동안 유지됩니다.
- 신호의 지속 시간이 만료되면 Timer 출력 신호가 Low로 전환됩니다.
Timer 구성#
- 다음 값 중 하나로
LineSelectorparameter Timer 신호에 사용할 출력 라인으로 설정합니다.
해당 라인이 GPIO 라인인 경우, 라인은 반드시 출력으로 구성되어야 합니다.. - 다음 값 중 하나로
LineSourceparameter (으)로TimerActive. -
다음 값 중 하나로
TimerTriggerSourceparameter를 사용 가능한 Trigger Source 이벤트 중 하나로 설정합니다.ExposureStart: 노출이 시작될 때 Timer가 시작됩니다.FlashWindowStart: Timer가 시작되는 시점: flash window 가 열립니다.
-
다음 값 중 하나로
TimerDurationparameter를 원하는 Timer 지속 시간 마이크로초 단위로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
TimerDelayparameter를 원하는 Timer 지연 마이크로초 단위로 설정합니다.
정보
일부 카메라 모델에서는 최대 Timer 지속 시간 및 Timer 지연 값을 늘려야 할 수 있습니다.
최대 Timer 지속 시간 및 지연 시간 증가#
On 일부 카메라 모델에서는, TimerDuration 및 TimerDelay parameter는 다음 값으로 제한됩니다. 기본 최대값인 4 095.
이러한 모델에서 최대 Timer duration을 늘리려면:
- 원하는 Timer duration을 4 095로 나누고 그 결과를 가장 가까운 정수로 올림합니다.
예시: Timer duration을 50 000 µs로 설정하려고 합니다. 50000 / 4095 = 12.21 ≈ 13. - 다음 값 중 하나로
TimerDurationTimebaseAbsparameter를 1단계에서 결정된 값(여기서는 13)으로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
TimerDurationparameter를 원하는 Timer duration(여기서는 50 000)으로 설정합니다.
내부적으로 카메라는 Timer duration을 다음과 같이 계산합니다.TimerDurationRawxTimerDurationTimebaseAbs=TimerDurationAbs.
이러한 모델에서 최대 Timer delay를 늘리려면:
- 원하는 Timer delay를 4 095로 나누고 그 결과를 가장 가까운 정수로 올림합니다.
예시: Timer delay를 6 000 µs로 설정하려고 합니다. 6000 / 4095 = 1.47 ≈ 2. - 다음 값 중 하나로
TimerDelayTimebaseAbsparameter를 1단계에서 결정된 값(여기서는 2)으로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
TimerDelayparameter를 원하는 Timer delay(여기서는 6 000)로 설정합니다.
내부적으로 카메라는 Timer delay를 다음과 같이 계산합니다.TimerDelayRawxTimerDelayTimebaseAbs=TimerDelayAbs.
정보
다음 값에 따라 TimerDurationTimebaseAbs 및 TimerDelayTimebaseAbs 매개변수 값에 따라 카메라가 원하는 정확한 Timer 지속 시간 및 지연 시간을 달성하지 못할 수 있습니다.
예를 들어, TimerDurationTimebaseAbs 매개변수를 13으로 설정하면 카메라는 13의 배수인 Timer 지속 시간만 달성할 수 있습니다. 따라서 TimerDuration 매개변수를 50 000으로 설정하고 TimerDurationTimebaseAbs 매개변수를 13으로 설정하면 카메라는 자동으로 가장 가까운 가능한 값으로 설정을 변경합니다(예: 13의 가장 가까운 배수인 49 998).
추가 Parameters#
TimerSelector: 구성할 Timer를 설정합니다. Basler ace Classic/U/L 카메라는 하나의 Timer만 지원하므로 이 매개변수는 미리 설정되어 있어 변경할 수 없습니다.
세부 정보#
| 카메라 모델 | Maximum Timer Value [µs] |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A640-240umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1280-80gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1280-125umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-51gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-160ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-165g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-165g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-168mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-168mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-35gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-110umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-173cmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2440-98g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2440-98g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-75ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-90mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-90mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-105g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-105g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-120cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-120cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-210cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-210cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-232g10c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-232g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2464-23gcBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gcPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gmBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gmPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-77ucBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77ucPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77umBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77umPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-115g5cBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-115g5mBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2560-20gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2560-70umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2560-131cmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-60ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-20gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-64ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-14gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-48ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umUV | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-57mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-57mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5mUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-86cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-86cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-150g10c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-150g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-150g10mUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-31ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-37mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-37mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-42g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-42g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-45ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-9gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-30ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-38mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-38mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-44g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-44g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-67cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-67cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-98g10c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-98g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-40ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-5gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-18ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-23mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-23mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-27g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-27g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-42cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-42cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-59g10c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-59g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-20ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-4gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-4gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-15ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-15umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-21g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-21g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-35cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-35cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmip67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-23ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-29mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-29mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-34g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-34g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-52cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-52cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-75g10c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-75g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-15ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-19mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-19mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-22g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-22g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-35cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-35cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-49g10c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-49g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| acA640-121gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-300gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-300gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-750uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-750um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-290gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-290gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-520uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-520um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-200gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-200gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-510uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-510um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1280-60gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1280-60gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1300-60gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1300-60gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1300-60gmNIR | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1300-75gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-75gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-200uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-200um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-73gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-73gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-220uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-220um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1600-60gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1600-60gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1920-25gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1920-25gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA1920-25uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-25um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-48gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-48gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-50gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-50gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-150uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-150um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2000-50gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2000-50gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2000-165uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2000-165um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-25gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2040-25gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2040-25gmNIR | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2040-35gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-35gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-55uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-55um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90umNIR | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-120uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-120um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-20gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-20gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-14gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2500-14gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA2500-14uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-14um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gcMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gmMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-60uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-60um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-16gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-16gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3800-10gc | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA3800-10gm | Timer Duration: 139 230 (기본 최대값: 4 095) Timer Delay: 139 230 (기본 최대값: 4 095) |
| acA3800-14uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3800-14um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-8gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-8gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-29uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-29um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-11gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-11gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-8gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-8gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-5gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-5gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| boA1936-400cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA1936-400cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2448-250cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2448-250cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2832-190cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2832-190cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-93cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-93cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-180cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-180cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4112-68cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4112-68cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4500-45cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4500-45cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4504-100cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4504-100cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5056-95cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5120-150cc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA5120-150cm | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA5120-230cc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA5120-230cm | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA5320-150cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5320-150cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5328-100cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5328-100cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA6500-36cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA6500-36cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA8100-16cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA8100-16cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA9344-30cc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA9344-30cm | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA9344-70cc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA9344-70cm | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| boA13440-17cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| daA720-520uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA720-520um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1280-54uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1280-54um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1440-220uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1440-220um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1600-60uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1600-60um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1920-15um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1920-30uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1920-30um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA1920-160uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1920-160um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2448-70uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2448-70um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2500-14uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA2500-14um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| daA3840-45uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA3840-45um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| dmA720-290gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA720-290gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1440-73gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1440-73gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1920-51gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1920-51gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2048-37gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2048-37gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2448-23gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2448-23gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2840-14gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2840-14gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA3536-9gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA3536-9gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA4096-9gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA4096-9gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| puA1280-54uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA1280-54um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA1600-60uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA1600-60um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA1920-30uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA1920-30um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA2500-14uc | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| puA2500-14um | Timer 기능이 지원되지 않습니다. |
| r2L2048-29gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-58gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-62cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-62g5c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-172cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-172g5m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-14gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-29gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-42cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-42g5c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-84cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-84g5m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L8192-80cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L8192-240cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L16384-60cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L16384-120cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2T16416-500cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
샘플 코드#
ace 2, boost R, dart M/R, racer 2 카메라#
// Select Timer 1
camera.TimerSelector.SetValue(TimerSelector_Timer1);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.TimerTriggerArmDelay.SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
camera.LineMode.SetValue(LineMode_Output);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_Timer1Active);
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_Line1);
camera.TimerTriggerActivation.SetValue(TimerTriggerActivation_RisingEdge);
// Reset the timer
camera.TimerReset.Execute();
// Get the current status of the timer
TimerStatusEnums timerStatus = camera.TimerStatus.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Timer 1
CEnumParameter(nodemap, "TimerSelector").SetValue("Timer1");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDuration").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelay").SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerTriggerArmDelay").SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
CEnumParameter(nodemap, "LineMode").SetValue("Output");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("Timer1Active");
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("Line1");
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerActivation").SetValue("RisingEdge");
// Reset the timer
CCommandParameter(nodemap, "TimerReset").Execute();
// Get the current status of the timer
String_t timerStatus = CEnumParameter(nodemap, "TimerStatus").GetValue();
// Select Timer 1
camera.Parameters[PLCamera.TimerSelector].SetValue(PLCamera.TimerSelector.Timer1);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDuration].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelay].SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerArmDelay].SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
camera.Parameters[PLCamera.LineMode].SetValue(PLCamera.LineMode.Output);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.Timer1Active);
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.Line1);
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerActivation].SetValue(PLCamera.TimerTriggerActivation.RisingEdge);
// Reset the timer
camera.Parameters[PLCamera.TimerReset].Execute();
// Get the current status of the timer
string timerStatus = camera.Parameters[PLCamera.TimerStatus].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char timerStatus_str[64] = {0};
/* Select Timer 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerSelector", "Timer1");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDuration", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelay", 500.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerTriggerArmDelay", 5000.0);
CHECK(errRes);
/* Select Line 2 and configure the line as output */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineMode", "Output");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "Timer1Active");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "Line1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerActivation", "RisingEdge");
CHECK(errRes);
/* Reset the timer */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "TimerReset");
CHECK(errRes);
/* Get the current status of the timer */
len = sizeof(timerStatus_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "TimerStatus", timerStatus_str, &len);
CHECK(errRes);
# Select Timer 1
camera.TimerSelector.Value = "Timer1"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.Value = 500.0
# Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.TimerTriggerArmDelay.Value = 5000.0
# Select Line 2 and configure the line as output
camera.LineSelector.Value = "Line2"
camera.LineMode.Value = "Output"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "Timer1Active"
# Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.TimerTriggerSource.Value = "Line1"
camera.TimerTriggerActivation.Value = "RisingEdge"
# Reset the timer
camera.TimerReset.Execute()
# Get the current status of the timer
timerStatus = camera.TimerStatus.Value
ace Classic/U/L GigE 카메라#
// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_TimerActive);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDurationAbs.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelayAbs.SetValue(500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("TimerActive");
// Specify that the timer starts when exposure starts
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("ExposureStart");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDurationAbs").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelayAbs").SetValue(500.0);
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.TimerActive);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDurationAbs].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelayAbs].SetValue(500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "TimerActive");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts when exposure starts */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "ExposureStart");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDurationAbs", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelayAbs", 500.0);
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "TimerActive"
# Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.Value = "ExposureStart"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDurationAbs.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelayAbs.Value = 500.0
기타 카메라#
// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_Timer1Active);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.SetValue(500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("Timer1Active");
// Specify that the timer starts when exposure starts
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("ExposureStart");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDuration").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelay").SetValue(500.0);
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.Timer1Active);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDuration].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelay].SetValue(500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "Timer1Active");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts when exposure starts */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "ExposureStart");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDuration", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelay", 500.0);
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "Timer1Active"
# Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.Value = "ExposureStart"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.Value = 500.0
또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.