콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Sensor Readout Mode#

Sensor Readout Mode camera feature를 사용하면 서로 다른 Sensor Readout Time을 제공하는 센서 판독 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

Sensor Readout Time을 줄이면 카메라의 frame rate를 높일 수 있습니다.

기능 사용법#

Sensor Readout Mode를 구성하려면 다음을 설정하십시오. SensorReadoutMode 매개변수를 다음 값 중 하나로 설정합니다:

  • Normal: 각 픽셀 행의 판독 시간은 유지됩니다.
  • Fast: 일반 판독에 비해 각 픽셀 행의 판독 시간이 단축됩니다. 따라서 전체 Sensor Readout Time이 줄어들고 카메라는 더 높은 frame rate로 작동할 수 있습니다. 단, 이로 인해 image Quality가 저하될 수 있습니다.

샘플 코드#

// Set the sensor readout mode to Fast
camera.SensorReadoutMode.SetValue(SensorReadoutMode_Fast);
// Get the current sensor readout mode
SensorReadoutModeEnums e = camera.SensorReadoutMode.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the sensor readout mode to Fast
CEnumParameter(nodemap, "SensorReadoutMode").SetValue("Fast");
// Get the current sensor readout mode
String_t e = CEnumParameter(nodemap, "SensorReadoutMode").GetValue();
// Set the sensor readout mode to Fast
camera.Parameters[PLCamera.SensorReadoutMode].SetValue(PLCamera.SensorReadoutMode.Fast);
// Get the current sensor readout mode
string e = camera.Parameters[PLCamera.SensorReadoutMode].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Set the sensor readout mode to Fast */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SensorReadoutMode", "Fast");
CHECK(errRes);
/* Get the current sensor readout mode */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "SensorReadoutMode", e_str, &len);
CHECK(errRes);
# Set the sensor readout mode to Fast
camera.SensorReadoutMode.Value = "Fast"
# Get the current sensor readout mode
e = camera.SensorReadoutMode.Value

또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.