Sensor Bit Depth#
Sensor Bit Depth를 낮추면 카메라의 frame rate를 높일 수 있습니다. Sensor Bit Depth를 높이면 화질이 향상될 수 있습니다.
기능 사용법#
Sensor Bit Depth를 사용하는 이유#
Sensor Bit Depth는 이미지 센서에서 출력되는 데이터의 비트 심도를 정의합니다. 카메라가 수행하는 이후의 모든 이미지 처리는 이 데이터를 기반으로 합니다.
Sensor Bit Depth를 설정할 때 다음 지침을 따르십시오.
- 최적의 image quality를 위해 Sensor Bit Depth를 높은 값으로 설정하십시오.
카메라의 내부 이미지 연산이 더 높은 비트 심도를 기반으로 수행되기 때문에 Sensor Bit Depth가 높을수록 화질이 향상될 수 있습니다. - 최적의 performance를 위해 Sensor Bit Depth를 낮은 값으로 설정하십시오.
Sensor Readout Time이 짧아지기 때문에 Sensor Bit Depth가 낮을수록 성능이 향상될 수 있습니다.
Sensor Bit Depth Mode#
Sensor Bit Depth Mode를 사용하면 사용되는 Pixel Format과 독립적으로 Sensor Bit Depth를 설정할 수 있는지 여부를 정의할 수 있습니다. 다음을 설정할 수 있습니다. BslSensorBitDepthMode 매개변수를 다음 값 중 하나로 설정합니다:
Auto: Sensor Bit Depth가 사용되는 항목에 따라 자동으로 조정됩니다. 픽셀 형식 . 이는 기본 설정입니다. 예를 들어 Pixel Format을 Bayer 12로 설정하면 Sensor Bit Depth가 자동으로 12비트로 설정됩니다.Manual: 사용되는 Pixel Format과 독립적으로 Sensor Bit Depth를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 12비트 센서 데이터를 기반으로 8비트 이미지 데이터를 출력하도록 카메라를 구성할 수 있습니다(Pixel Format = Mono 8, Sensor Bit Depth = 12 bit).
정보
- a2A1920, a2A4504, a2A5320, a2A5328, boA4096, boA4112, boA4504, boA5320, boA5328 및 dart M 카메라에서
BslSensorBitDepthMode매개변수:Auto을(를) 설정하고 8비트 Pixel Format(예: Mono 8)을 선택하면 Sensor Bit Depth가 10비트로 설정됩니다. 이는 성능 저하 없이 화질을 향상시킵니다. - boA4096, boA4112, boA4504, boA5320, boA5328, a2A2560-131cmSWIR 및 a2A2048-173cmSWIR 카메라에서 Sensor Bit Depth를 8비트로 설정하면 다음과 같은 결과가 발생합니다.
- Full Well Capacity가 1/4 수준으로 감소
- 동적 범위 감소
- 더 높은 프레임 레이트
- boA13440-17cm 카메라에서는 사용되는 Pixel Format에 따라 Sensor Bit Depth가 제한됩니다. 센서가 출력하는 데이터의 비트 심도는 전송되는 이미지 데이터의 포맷과 같거나 높아야 합니다. 예를 들어 12비트 이미지 데이터를 출력하도록 카메라를 구성하는 경우 센서 데이터는 12비트 또는 14비트로만 설정할 수 있습니다(Pixel Format = Mono 12, Sensor Bit Depth = 12 bit 또는 14 bit).
Sensor Bit Depth 설정#
- 다음 값 중 하나로
BslSensorBitDepthMode매개변수:Manual. - 다음 값 중 하나로
BslSensorBitDepth파라미터를 원하는 값으로 설정합니다.
예를 들어 파라미터를Bpp12(으)로 설정하면 12 bpp(pixels per bit)의 비트 심도가 설정됩니다.
샘플 코드#
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the pixel format to Mono 8
CEnumParameter(nodemap, "PixelFormat").SetValue("Mono8");
// Set the sensor bit depth mode to Manual
CEnumParameter(nodemap, "BslSensorBitDepthMode").SetValue("Manual");
// Set the sensor bit depth to 8 bit
CEnumParameter(nodemap, "BslSensorBitDepth").SetValue("Bpp8");
// Set the pixel format to Mono 8
camera.Parameters[PLCamera.PixelFormat].SetValue(PLCamera.PixelFormat.Mono8);
// Set the sensor bit depth mode to Manual
camera.Parameters[PLCamera.BslSensorBitDepthMode].SetValue(PLCamera.BslSensorBitDepthMode.Manual);
// Set the sensor bit depth to 8 bit
camera.Parameters[PLCamera.BslSensorBitDepth].SetValue(PLCamera.BslSensorBitDepth.Bpp8);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the pixel format to Mono 8 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "PixelFormat", "Mono8");
CHECK(errRes);
/* Set the sensor bit depth mode to Manual */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslSensorBitDepthMode", "Manual");
CHECK(errRes);
/* Set the sensor bit depth to 8 bit */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslSensorBitDepth", "Bpp8");
CHECK(errRes);
또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.