콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Resulting Acquisition Line Rate#

Resulting Acquisition Line Rate camera feature를 사용하면 현재 카메라 설정에서 예상되는 라인 레이트를 확인할 수 있습니다.

이는 예를 들어 trigger 사이에서 대기해야 하는 시간을 파악하고자 할 때 유용합니다.

라인 레이트의 단위는 헤르츠(Hz)입니다.

기능 사용법#

Resulting Acquisition Line Rate를 확인해야 하는 이유#

Line Rate 최적화하기#

카메라가 free run image acquisition 및 연속 획득으로 설정된 경우, 이미징 애플리케이션에 맞게 라인 레이트를 최적화하려면 Resulting Acquisition Line Rate를 확인하는 것이 좋습니다. Resulting Acquisition Line Rate가 원하는 값에 도달할 때까지 limiting the line rate 설정을 조정할 수 있습니다.

트리거된 이미지 취득 최적화하기#

카메라가 triggered image acquisition으로 설정된 경우, 오버트리거 없이 가능한 한 자주 카메라를 트리거하려면 Resulting Acquisition Line Rate를 아는 것이 유용합니다. Resulting Acquisition Line Rate의 역수(1 / Resulting Acquisition Line Rate)를 계산하여 각 트리거 신호 후 대기해야 하는 시간을 산출할 수 있습니다.

예: Resulting Acquisition Line Rate가 100000 Hz인 경우, 각 트리거 신호 후 최소 1/100000 = 10 µs를 대기해야 합니다.

Resulting Acquisition Line Rate 확인하기#

Resulting Acquisition Line Rate, 즉 현재 카메라 설정에서의 예상 라인 레이트를 확인하려면 다음의 값을 확인하십시오. BslResultingAquisitionLineRate parameter. 값의 단위는 헤르츠(Hz)입니다.

파라미터 값에는 factors limiting the line rate가 모두 고려됩니다.

정보

  • 일부 카메라 모델에서는 다음 파라미터를 사용할 수 있습니다. ResultingFramePeriod parameter is also available. It allows you to determine the resulting frame period, which is the reciprocal of the resulting frame rate (1 / frame rate).
  • Resulting Acquisition Line Rate는 카메라가 유휴 상태일 때와 이미지 획득 중일 때 모두 확인할 수 있습니다.
  • 현재 컴퓨터에 연결되지 않은 Basler 카메라의 Resulting Acquisition Line Rate를 확인하려면 온라인 Basler Frame Rate Calculator를 사용하십시오.

Line Rate를 제한하는 요인#

Basler 카메라의 라인 레이트는 여러 요인에 의해 제한될 수 있습니다.

  • Acquisition Line Rate: Acquisition Line Rate 기능이 활성화된 경우, 카메라의 라인 레이트는 설정된 acquisition line rate에 의해 제한됩니다. 예를 들어 Acquisition Line Rate 기능을 활성화하고 100000 Hz로 설정한 경우, 카메라의 라인 레이트는 100000 Hz를 초과할 수 없습니다.
  • Bandwidth Assigned: 대역폭 제한은 특히 컴퓨터에 둘 이상의 카메라가 연결된 경우 라인 레이트를 감소시킬 수 있습니다. 감소 정도는 카메라 모델, 컴퓨터에 연결된 카메라 수, 컴퓨터 하드웨어에 따라 다릅니다.
  • Binning: 지원되는 경우, sensor binning을 통해 라인 레이트를 높일 수 있습니다.
  • Camera Operation Mode: 만약 CameraOperationMode parameter is available and set to LongExposure, 라인 레이트가 감소합니다.
  • Device Link Throughput: 만약 DeviceLinkThroughputLimitMode parameter is available and set to On, 데이터 전송에 사용할 수 있는 대역폭이 다음으로 제한됩니다. DeviceLinkThroughputLimit parameter value. 이로 인해 라인 레이트도 제한됩니다.
  • Exposure Time: 매우 긴 exposure time을 사용하는 경우 초당 획득할 수 있는 라인 수가 줄어듭니다.
  • Field Output Mode: 지원되는 경우 Field 0 Output Mode 또는 Field 1 Output Mode를 사용하면 카메라의 라인 레이트가 증가합니다.
  • Image ROI: 큰 Image ROI를 사용하는 경우, 초당 획득할 수 있는 라인 수가 줄어듭니다. 대부분의 카메라에서 Image ROI height를 줄이면 라인 레이트가 증가합니다. 일부 카메라에서는 Image ROI width를 줄여도 라인 레이트가 증가합니다.
  • Parameter Limits: 일부 카메라에서는 Remove Parameter Limits 기능을 사용하여 라인 레이트 제한을 해제할 수 있습니다.
  • Sensor Bit Depth: 일부 카메라에서는 sensor bit depth를 줄여 라인 레이트를 높일 수 있습니다.
  • Sensor Readout Mode: 일부 카메라에서는 라인 레이트를 높일 수 있는 고속 sensor readout mode를 활성화할 수 있습니다. 단, 이는 화질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • Sensor Shutter Mode: Global Reset Release 셔터 모드가 선택된 경우 중첩 이미지 획득이 불가능합니다. 이로 인해 카메라의 라인 레이트가 감소합니다.
  • Stacked Zone Imaging: 사용 가능한 경우, Stacked Zone Imaging 기능을 사용하면 라인 레이트가 증가합니다.
  • Transfer Bit Depth: 일부 카메라에서는 transfer bit depth를 줄여 라인 레이트를 높일 수 있습니다.

샘플 코드#

// Get the resulting acquisition line rate
double d = camera.BslResultingAcquisitionLineRate.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Get the resulting acquisition line rate
double d = CFloatParameter(nodemap, "BslResultingAcquisitionLineRate").GetValue();
// Get the resulting acquisition line rate
double d = camera.Parameters[PLCamera.BslResultingAcquisitionLineRate].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Get the resulting acquisition line rate */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslResultingAcquisitionLineRate", &d);
CHECK(errRes);
# Get the resulting acquisition line rate
d = camera.BslResultingAcquisitionLineRate.Value

또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.