Compatibility and Parameter Mapping#
The Peripheral Devices Control 기능에는 Light Control 및 Optic Control 기능이 포함되어 있습니다.
Light Control 기능은 이전 펌웨어 버전에서도 이미 사용할 수 있었습니다. The Optic Control 기능은 Peripheral Devices Control 기능과 함께 도입되었습니다.
조명 장치나 광학 장치(예: 렌즈) 전용 파라미터는 Light Control 또는 Optic Control 등의 해당 기능 항목에서 확인할 수 있습니다.
정보
Basler Peripheral Devices Control 기능이 포함된 펌웨어로 업그레이드하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
- 기존 설정에 변경 사항이 없는 경우, 즉 카메라와 조명이 이전과 같이 구성되어 있고 새 장치가 추가되지 않은 경우:
파라미터 설정을 수정할 필요가 없습니다. 기존 파라미터 이름(레거시 파라미터 이름)은 유효하게 유지되며 당분간 계속 지원됩니다. - 그럼에도 불구하고 기존 조명만 계속 사용할 예정인 경우에도 향후 호환성을 보장하기 위해 애플리케이션을 업데이트하여 새 파라미터 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 기존 파라미터 이름과 새 파라미터 이름을 병행해서 사용하면 잠재적으로 문제가 발생할 수 있습니다.
- 카메라와 조명으로 구성된 기존 설정에 전자 제어식 렌즈 추가를 고려하고 있는 경우, 전체 파라미터 구성 및 소프트웨어 코드를 Basler Peripheral Devices Control 기능으로 도입된 파라미터 이름으로 마이그레이션하는 것, 즉 새 파라미터 이름으로 전환하는 것을 Basler에서는 권장합니다.
- 새 카메라, 새 조명, 그리고 선택적으로 렌즈를 포함하는 완전히 새로운 시스템을 구축하는 경우 Basler Peripheral Devices Control 기능 내에서 제공되는 파라미터 이름을 사용하십시오.
- 아래의 Parameters Mapping 표는 레거시 파라미터 이름을 Peripheral Devices Control 기능과 함께 도입된 해당 새 파라미터 이름에 매핑합니다. 이 표는 기존 애플리케이션 및 구성에 대한 마이그레이션 참조 역할을 하므로, 이름이 변경된 파라미터를 식별하고 향후 호환성을 위해 소프트웨어를 업데이트하는 데 도움이 됩니다.
장치 고유 파라미터(예: 조명 제어의 밝기 또는 광학 제어의 광학 장치 고유 파라미터)는 해당 기능 항목에 문서화되어 있으며 이름이 변경되지 않은 경우 여기에 나열되지 않습니다.
파라미터 매핑#
다음 표는 레거시 파라미터 이름을 Peripheral Devices Control 기능과 함께 도입된 해당 새 파라미터 이름에 매핑합니다. 이 표는 기존 애플리케이션 및 구성에 대한 마이그레이션 참조 역할을 하므로, 이름이 변경된 파라미터를 식별하고 향후 호환성을 위해 소프트웨어를 업데이트하는 데 도움이 됩니다.
| Legacy Parameter | Parameter Name under Peripheral Devices Control |
|---|---|
BslLightControlMode | BslPeripheralControlMode |
BslLightControlEnumerateDevices | BslPeripheralEnumerateDevices |
BslLightControlErrorSummary | BslPeripheralErrorSummary |
BslLightControlTriggerSource | BslPeripheralTriggerSource |
BslLightControlTriggerActivation | BslPeripheralTriggerActivation |
BslLightControlOvertriggerCount | BslPeripheralOvertriggerCount |
BslLightControlOvertriggerCountReset | BslPeripheralOvertriggerCountReset |
BslLightDeviceSelector | BslPeripheralDeviceSelector |
BslLightDeviceModelName | BslPeripheralDeviceModelName |
BslLightDeviceFirmwareVersion | BslPeripheralDeviceFirmwareVersion |
BslLightDeviceErrorStatus | BslPeripheralDeviceErrorStatus |
| – | BslPeripheralDeviceType |
이 BslPeripheralDeviceType 은(는) 새로운 항목입니다. 선택한 주변 장치 유형(예: 조명 또는 렌즈)을 식별합니다. 기존 Light Control 파라미터 대응 항목은 없습니다.