Line Inverter#
모든 ‘높음(1)’ 신호는 ‘낮음(0)’ 신호로 변환되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
기능 사용법#
Line Inverter 활성화#
정보
I/O 라인을 사용 중이 아닐 때만 Line Inverter를 활성화하십시오. 그렇지 않으면 카메라가 예기치 않은 동작을 보일 수 있습니다.
- 다음 값 중 하나로
LineSelector파라미터를 원하는 I/O 라인에 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
LineInverter매개변수: true 선택한 I/O 라인의 전기적 신호 레벨을 반전시키거나 false 반전을 비활성화합니다.
샘플 코드#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line1");
CHECK(errRes);
/* Enable the line inverter for the I/O line selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "LineInverter", 1);
CHECK(errRes);
또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.