Line Format#
기능 사용법#
Line Format 결정#
I/O 라인의 전기적 형식을 결정하려면:
- 다음 값 중 하나로
LineSelector파라미터를 원하는 I/O 라인으로 설정합니다(예:Line1. - 다음의 값을 가져옵니다:
LineFormat파라미터.
이 파라미터는 읽기 전용입니다.
Possible Values#
가능한 값은 다음과 같습니다:
NoConnect: 라인이 연결되어 있지 않습니다.OptoCoupled: 라인이 opto-coupled I/O line.OpenDrain,TTL,LVTTL, 또는RS422: 라인이 general purpose I/O (GPIO) 라인입니다.
샘플 코드#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Select the desired I/O line */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line1");
CHECK(errRes);
/* Get the electrical format of the line */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "LineFormat", e_str, &len);
CHECK(errRes);
또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.