콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

레거시 동작 제어#

펌웨어 버전 5.x.x 이상부터는 이전 펌웨어를 탑재한 카메라와 비교하여 blaze 카메라의 기본 동작이 변경되었습니다.

애플리케이션이 이전 펌웨어를 기반으로 구축되어 있고 기존 방식 그대로 계속 사용하려는 경우, 다음 기능을 통해 이전 동작을 복원할 수 있습니다:

정보

이러한 기능과 관련된 파라미터 변경 사항은 자동으로 유지(저장)됩니다.

Legacy Intensity Scaling#

이는 내부 전용 기능인 Intensity Scaling 기능의 기본값을 제어합니다. 5.x.x 이전 펌웨어 버전과 동일한 기본값을 사용하려면 LegacyIntensityScaling 파라미터.

Legacy Image Inpainting#

이것은 이미지 인페인팅 기능이 기본적으로 활성화되어 있는지 여부를 제어합니다. 다음을 활성화하면 LegacyImageInpainting 파라미터를 통해 버전 5.x.x 이전의 펌웨어 버전과 동일한 동작을 시뮬레이션하도록 이미지 인페인팅(image inpainting)이 비활성화됩니다.

Legacy Illumination Position Correction#

이는 Illumination Position Correction 기능이 기본적으로 활성화되어 있는지 여부를 제어합니다. 다음을 활성화하면 LegacyIlluminationPositionCorrection 파라미터를 통해 버전 5.x.x 이전의 펌웨어 버전과 동일한 동작을 시뮬레이션하도록 조명 위치 보정이 비활성화됩니다.