콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

이미지 인페인팅#

Image Inpainting 기능을 사용하면 누락되거나 유효하지 않은 깊이 데이터로 인해 이미지에 생긴 빈 부분을 채울 수 있습니다.

내부 알고리즘이 인접 픽셀의 깊이를 기반으로 이 빈 부분을 채웁니다.

기능 사용법#

작동 원리#

결과 이미지에서 검은색 픽셀로 나타나는 누락된 데이터는 주로 객체 가장자리에서 발생합니다. 깊이 정보를 전경이나 배경에 모호하지 않게 할당할 수 없기 때문입니다.

다음 항목을 활성화하여 ImageInpainting 파라미터를 설정하면 인접 픽셀에서 계산된 깊이 데이터를 사용하여 이러한 빈 부분이 채워집니다. 인접 픽셀은 유사한 깊이 값을 가져야 합니다. 그렇지 않으면 누락된 데이터를 재구성할 수 없습니다.

이 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

정보

이 기능은 펌웨어 버전 5.0에서 도입되었습니다. 이전 펌웨어 버전과 동일한 동작을 시뮬레이션하기 위해 이 기능을 기본적으로 비활성화하려면 다음을 활성화하세요. LegacyImageInpainting 창의 매개변수가 레거시 동작 제어 카테고리입니다.
자세한 내용은 pylon API Documentation의 레거시 동작 제어 항목.

예시#

아래 이미지는 유효하지 않은 데이터, 즉 상자 가장자리의 검은색 픽셀을 보여줍니다.

Image Inpainting 비활성화됨

다음 이미지는 다음 작업 이후의 결과를 보여줍니다. ImageInpainting 파라미터가 활성화되었습니다. 유효하지 않은 픽셀이 제거되었습니다.

Image Inpainting 활성화됨

Image Inpainting 활성화하기#

Image Inpainting을 활성화하려면 다음을 설정하세요. ImageInpainting 매개변수: true.