콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

조명 제어#

Illumination 기능을 통해 프로젝터(조명)의 작동을 제어할 수 있습니다.

Illumination Parameters#

Illumination Mode#

다음 항목을 통해 BslIlluminationMode 파라미터를 사용하여 프로젝터의 켜짐 및 꺼짐 상태를 제어할 수 있습니다.

  • AlwaysActive: 기본값으로, 모든 노출 중에 프로젝터가 활성화됨을 의미합니다.
    AlternateActive
  • AlternateActive: 이 모드에서는 장면에 투사된 패턴 없이 강도 데이터를 획득할 수 있습니다. 각 이미지마다 두 번의 노출이 수행됩니다. 하나는 깊이 계산을 위해 프로젝터를 활성화한 상태의 노출이고, 다른 하나는 강도 데이터를 캡처하기 위한 노출입니다. 다음 사항에 주의하세요. AlternateActive 대기 시간이 증가합니다.
    AlwaysActive
  • Off: 프로젝터를 전혀 사용하지 않습니다.

Illumination Strength#

이 BslIlluminationStrength 파라미터는 프로젝터 조명의 강도를 제어합니다. 이 파라미터는 Exposure Time과 프로젝터 활성화 시간 사이의 비율을 설정합니다. 최대 활성화 시간은 5 ms입니다. Exposure Time이 5 ms보다 길면 프로젝터가 전체 노출 시간 동안 활성화되지 않습니다.

허용되는 범위는 다음과 같습니다. BslIlluminationStrength 파라미터는 0.05에서 1.0 사이입니다. 1.0 값은 프로젝터가 허용된 최대 시간(최대 5 ms) 동안 활성화됨을 의미합니다. 값이 낮아지면 활성화 시간이 비례하여 줄어듭니다. 장면의 충분한 조명과 최대 허용 듀티 사이클 또는 프레임 레이트 간의 적절한 균형을 이루도록 이 파라미터를 조정하십시오.

과다 노출#

다음 이미지와 같이 프로젝터가 포함된 이미지가 과다 노출된 경우 Illumination Strength를 줄이십시오.

Illumination Strength 1.0

다음 이미지에서는 Illumination Strength가 1.0에서 0.6으로 줄어들었습니다.

Illumination Strength 0.6

Resulting Illumination Time#

이 BslIlluminationTime 파라미터는 프로젝터의 결과적인 조명 시간, 즉 프로젝터가 활성화된 시간을 표시합니다.

Resulting Illumination Duty Cycle#

이 BslIlluminationDutyCycle 파라미터는 프로젝터의 결과적인 듀티 사이클을 표시합니다. 최대 듀티 사이클은 2.5 %입니다. 달성 가능한 프레임 레이트는 이 듀티 사이클에 의해 제한됩니다. 프레임 레이트를 높이려면 Exposure Time이나 Illumination Strength를 줄이십시오.

Resulting Frame Rate#

이 BslIlluminationFrameRate 프로젝터의 Resulting Frame Rate를 표시합니다. 프레임 레이트가 원하는 것보다 낮다면 프로젝터의 듀티 사이클 제한 때문에 프레임 레이트가 제한되고 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 Exposure Time이나 Illumination Strength를 줄이십시오.

다음 다이어그램은 최대 가능한 프레임 레이트에 미치는 프로젝터의 영향을 보여줍니다.

최대 가능한 프레임 레이트에 미치는 프로젝터의 영향을 보여주는 다이어그램

프레임 레이트를 제한할 수 있는 기타 요인:

  • 깊이 계산에 소요되는 시간
  • 네트워크 전송

이는 depth resolution, intensity resolution, 작업 범위(Minimum Depth 및 Maximum Depth 파라미터를 통해 지정됨), GPU 모델, CPU 모델, 네트워크 토폴로지, 링크 속도 등의 영향을 받습니다.

조명 설정#

Illumination Mode를 설정하려면:

  1. 다음 값 중 하나로 BslIlluminationMode 매개변수를 다음 값 중 하나로 설정합니다:
    1. Off: 조명이 항상 꺼져 있습니다.
    2. AlwaysActive: 각 프레임이 노출되는 동안 조명이 켜집니다.
    3. AlternateActive: 두 프레임마다 한 번씩 노출되는 동안 조명이 켜집니다.
  2. 다음 값 중 하나로 BslIlluminationStrength 파라미터를 0.05에서 1.0 사이의 원하는 값으로 설정합니다.