콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

HDR 모드#

HDR Mode 기능은 이미지 취득 중 동적 범위를 넓혀 측정 범위를 확장합니다.

기능 사용법#

작동 원리#

HDR Mode 기능을 사용하면 대상 장 장면의 더 밝은 영역과 더 어두운 영역, 즉 카메라에 더 가까운 영역과 더 먼 영역을 이미지에 모두 담을 수 있습니다. 이를 통해 카메라의 동적 범위가 넓어집니다.

이를 위해 두 장의 이미지를 촬영한 후 결합하여 HDR 이미지를 생성합니다. 촬영하는 동안 장면에 있는 피사체가 개별 Exposure Time 사이에 움직이지 않는 것이 중요합니다.

첫 번째 이미지는 카메라에서 더 먼 거리에 있는 장면을 포착하기 위해 더 긴 Exposure Time으로 촬영됩니다. 두 번째 이미지의 Exposure Time은 카메라에 더 가까운 장면을 포착하기 위해 첫 번째 이미지보다 짧아야 합니다.

다음 그림은 측정 범위에 맞게 Exposure Time을 조정하는 것과 비교했을 때 HDR mode의 장점을 보여줍니다. 이는 특정 측정 범위에 가장 적합한 Exposure Time, 즉 카메라가 반사율이 10%~90%인 피사체에 대해 유효한 측정 데이터를 제공하는 범위를 보여줍니다. 또한 HDR mode가 전체 스펙트럼을 거의 완벽하게 커버함을 보여줍니다.

Dynamic Range

HDR Mode 기능은 가까운 거리의 고반사율 피사체와 먼 거리의 저반사율 피사체를 동시에 포착하려는 경우에 유용합니다. 이렇게 하면 과노출이나 저노출 없이 전체 측정 범위에서 유효한 데이터를 얻을 수 있습니다.

정보

HDR mode는 최대 가능한 프레임 레이트를 감소시킵니다. Fast Mode 기능이 활성화된 경우 프레임 레이트는 20 fps입니다. 그렇지 않은 경우 프레임 레이트는 10 fps입니다.

HDR Mode 설정하기#

  1. 다음 항목을 활성화합니다. HDRMode 파라미터.
  2. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeSelector 매개변수: Stage1.
  3. 다음 값 중 하나로 ExposureTime 파라미터를 원하는 Exposure Time으로 설정합니다.
  4. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeSelector 매개변수: Stage2.
  5. 다음 값 중 하나로 ExposureTime 파라미터를 원하는 Exposure Time으로 설정합니다.
    Stage 2 Exposure Time의 상한선은 500 µs이며, 이는 최대 가능한 Exposure Time의 절반에 해당합니다.