콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

HDR (High Dynamic Range)#

HDR (High Dynamic Range)는 이미지의 Brightness and Contrast를 향상시키는 이미징 기술입니다.

HDR 이미지는 이미지 내의 세부 사항을 매우 정확하게 보여주므로 고해상도 이미지 처리에 이상적입니다.

기능 사용법#

이미지의 다이내믹 레인지는 표시할 수 있는 가장 높은 밝기와 가장 낮은 밝기의 비율입니다. 다이내믹 레일지가 넓은 이미지는 장면의 실제 명암비를 매우 잘 포착하므로 어둡고 밝은 부분의 세부 사항을 더 많이 볼 수 있습니다.

HDR을 사용하면 서로 다른 노출로 이미지를 획득하여 더 넓은 다이내믹 레인지를 캡처할 수 있습니다.

카메라 모델에 따라 노출 시간이 다른 이미지를 생성하는 네 가지 방법을 사용하여 HDR 이미지를 생성할 수 있습니다:

HDR Beyond#

일부 카메라 모델은 HDR Beyond를 지원합니다. HDR Beyond 기능을 사용하면 카메라에서 실시간으로 HDR 이미지를 생성할 수 있습니다.

이 기능은 이미지 최적화인 Noise Reduction(디노이징이라고도 함)과 Improved Sharpness를 사용합니다.

인접한 픽셀에 대해 서로 다른 두 가지 노출 시간을 설정할 수 있습니다. 개별 픽셀의 짧은 노출과 긴 노출은 센서에서 체커보드 패턴으로 발생합니다. 서로 다른 노출은 동시에 종료됩니다.

HDR Beyond 원리

정보

Reverse X 또는 Reverse Y 기능 중 하나 또는 둘 다 활성화된 경우, 도면에 표시된 픽셀 위치가 그에 따라 변경됩니다.

HDR Beyond를 구성하려면:

  1. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeMode 매개변수: HDRBeyond.
  2. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeSelector 매개변수: Common.
  3. 다음 값 중 하나로 ExposureTime 파라미터를 원하는 노출 시간(마이크로초)으로 설정합니다. 이는 두 노출 시간 중 더 긴 시간입니다.
  4. 다음 값 중 하나로 BslHDRBeyondRatio 파라미터를 2에서 128 사이의 값(예: 16)으로 설정합니다. 이는 기본값입니다.
    이전에 결정된 노출 시간이 이 값으로 나누어져 두 노출 시간 중 더 짧은 시간이 생성됩니다.
  5. 필요한 경우 BslNoiseReduction 파라미터와 BslSharpnessEnhancement 파라미터를 설정하여 원하는 Noise Reduction 및 선명도 수준을 지정합니다.

카메라는 각 픽셀 단위 내의 정보를 결합하여 하이 다이내믹 레인지 이미지를 생성합니다.

Interleaved HDR#

일부 카메라 모델은 interleaved HDR(iHDR)을 지원합니다. iHDR 기능을 사용하면 센서의 짝수 및 홀수 픽셀 라인에 대해 서로 다른 노출 시간을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 1, 3, 5번 등의 라인에는 긴 노출 시간을 지정하고 2, 4, 6번 등의 라인에는 줄어든 노출 시간을 지정할 수 있습니다. 서로 다른 노출은 동시에 시작됩니다. 이렇게 하면 밝고 어두운 선이 있는 "줄무늬" 이미지가 생성됩니다.

다음 도면은 센서 라인별로 서로 다른 노출을 시각화합니다.

iHDR 센서 픽셀 라인

정보

Reverse Y 기능이 활성화된 경우, 도면에 표시된 픽셀 위치가 그에 따라 변경됩니다.

iHDR의 Exposure Time을 설정하려면:

  1. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeMode 매개변수: Individual.
  2. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeSelector 매개변수: Stage 1.
  3. 스테이지 1의 Exposure Time을 지정합니다.
    스테이지 1에 지정된 값은 센서의 짝수 픽셀 라인에 적용됩니다.
  4. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeSelector 매개변수: Stage 2.
  5. 단계 2의 Exposure Time을 지정합니다.
    단계 2에 지정된 값은 센서의 홀수 픽셀 라인에 적용됩니다.

정보

카메라 모델의 최소 및 최대 Exposure Time 값은 Exposure Time 항목의 Specifics 섹션에서 확인할 수 있습니다.

외부 후처리 프로그램을 사용하여 밝은 라인과 어두운 라인을 결합하여 High Dynamic Range 이미지를 생성합니다.

Quad HDR#

일부 카메라 모델은 Quad HDR(QHDR)을 지원합니다. QHDR 기능을 사용하면 픽셀 단위 내의 픽셀에 대해 개별 Exposure Time을 설정할 수 있습니다. 이는 수평 방향으로 2개, 수직 방향으로 2개의 픽셀을 포함하는 2×2 픽셀 영역(쿼드 픽셀이라고도 함)입니다.

각 픽셀 단위에 포함된 이 네 개의 픽셀 각각에 대해 짧은 노출과 긴 노출을 설정할 수 있습니다. 서로 다른 노출은 동시에 종료됩니다.

이를 통해 획득한 모든 단일 이미지에서 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역의 정보를 모두 추출할 수 있습니다.

다음 그림은 픽셀 단위당 서로 다른 노출을 보여줍니다.

QHDR 센서 픽셀 단위

정보

Reverse X 또는 Reverse Y 기능 중 하나 또는 둘 다 활성화된 경우, 도면에 표시된 픽셀 위치가 그에 따라 변경됩니다.

QHDR의 Exposure Time을 설정하려면:

  1. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeMode 매개변수: Individual.
  2. 다음 값 중 하나로 ExposureTimeSelector 매개변수: Stage 1.
  3. 단계 1의 Exposure Time을 지정합니다.
  4. 다른 단계에 대해서도 2단계와 3단계를 반복합니다.

    개별 단계는 각 픽셀 단위의 다음 픽셀을 나타냅니다.

    • Stage 1: 지정된 값은 다음 항목에 적용됩니다. 왼쪽 상단 픽셀.
    • Stage 2: 지정된 값은 다음 항목에 적용됩니다. 오른쪽 상단 픽셀.
    • Stage 3: 지정된 값은 다음 항목에 적용됩니다. 왼쪽 하단 픽셀.
    • Stage 4: 지정된 값은 다음 항목에 적용됩니다. 오른쪽 하단 픽셀.

    정보

    카메라 모델의 최소 및 최대 Exposure Time 값은 Exposure Time 항목의 Specifics 섹션에서 확인할 수 있습니다.

외부 후처리 프로그램을 사용하여 각 픽셀 단위 내의 정보를 결합하여 High Dynamic Range 이미지를 생성합니다.

Sequencer를 통한 HDR#

일부 카메라 모델은 Sequencer 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 서로 다른 Exposure Time 설정을 정의하고 Sequencer Set에 저장하여 HDR 이미지를 획득할 수 있습니다. 카메가가 이미지를 획득할 때마다 Sequencer가 다음 세트로 이동하며 차례대로 설정이 적용됩니다.

정보

Sequencer 구성 및 운영에 대한 자세한 내용은 Sequencer 항목을 참조하십시오. Sequencer 기능의 구현 방식은 카메라 인터페이스에 따라 다릅니다.

다음 단계는 ace 및 boost R 카메라의 Sequencer를 구성하는 방법을 요약합니다.

  1. Sequencer가 Configuration Mode에 있는지 확인합니다.
  2. Sequencer Set에 저장할 Exposure Time 설정을 구성합니다. 가장 짧은 Exposure Time부터 시작합니다.
  3. Sequencer Set Advance를 구성합니다.
  4. Sequencer Set을 저장합니다.
  5. 사용하려는 모든 set에 대해 2~4단계를 반복합니다.
    image acquisition 중에 set을 연속적으로 순환하려면, 다음을 설정하십시오. SequencerSetNext 마지막으로 구성된 set의 parameter 값을 첫 번째 set의 번호(예: set 0)로 설정합니다.
  6. Sequencer configuration mode를 비활성화합니다.
  7. Sequencer를 작동하려면 Sequencer mode를 활성화합니다.
  8. 선택 사항: Burst Mode 기능을 사용하여 트리거 신호를 수신할 때마다 일련의 이미지를 획득하도록 카메라를 구성합니다.

외부 후처리 프로그램을 사용하여 이미지를 결합하고 HDR 이미지를 생성합니다.

세부 정보#

모든 카메라 모델 보기

카메라 모델 사용 가능한 HDR Mode
a2A640-240gmSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A640-240umSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A1280-80gmSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A1280-125umSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-51gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-51gcIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-51gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-51gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-51gmIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-51gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-160ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-160ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-160umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-160umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-165g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-165g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A1920-168mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A1920-168mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A2048-35gmSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A2048-37gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2048-37gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2048-37gmBAS Quad HDR
a2A2048-37gmPRO HDR Beyond
Quad HDR
HDR via sequencer
a2A2048-110umSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A2048-114g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2048-114g5mBAS HDR Beyond
Quad HDR
HDR via sequencer
a2A2048-114mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A2048-114mgm HDR Beyond
Quad HDR
a2A2048-114ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2048-114ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2048-114umBAS Quad HDR
a2A2048-114umPRO HDR Beyond
Quad HDR
HDR via sequencer
a2A2048-173cmSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A2440-98g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2440-98g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-23gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-23gcIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-23gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-23gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-23gmIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-23gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-75ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-75ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-75umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-75umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-90mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-90mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A2448-105g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-105g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-120cc Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-120cm Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-210cc Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-210cm Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-232g10c Sequencer를 통한 HDR
a2A2448-232g10m Sequencer를 통한 HDR
a2A2464-23gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2464-23gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2464-23gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2464-23gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2464-77ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2464-77ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2464-77umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2464-77umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2464-115g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2464-115g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2560-20gmSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A2560-70umSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A2560-131cmSWIR Sequencer를 통한 HDR
a2A2590-22gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2590-22gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2590-22gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2590-22gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2590-60ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2590-60ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2590-60umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2590-60umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2600-20gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2600-20gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2600-20gmBAS Interleaved HDR
a2A2600-20gmPRO Interleaved HDR
HDR via sequencer
a2A2600-64ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2600-64ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2600-64umBAS Interleaved HDR
a2A2600-64umPRO Interleaved HDR
HDR via sequencer
a2A2840-14gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-14gcIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-14gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-14gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-14gmIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-14gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-14gmUV Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-48ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-48ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-48umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-48umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-48umUV Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-57mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-57mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A2840-67g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-67g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-67g5mUV Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-86cc Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-86cm Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-150g10c Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-150g10m Sequencer를 통한 HDR
a2A2840-150g10mUV Sequencer를 통한 HDR
a2A3536-9gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3536-9gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3536-9gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3536-9gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3536-31ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3536-31ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3536-31umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3536-31umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3536-37mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A3536-37mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A3536-42g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A3536-42g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A3840-13gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3840-13gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3840-13gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3840-13gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3840-45ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3840-45ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A3840-45umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A3840-45umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-9gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-9gcIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-9gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-9gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-9gmIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-9gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-30ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-30ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-30umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-30umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-38mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-38mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A4096-44g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-44g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-67cc Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-67cm Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-98g10c Sequencer를 통한 HDR
a2A4096-98g10m Sequencer를 통한 HDR
a2A4200-12gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4200-12gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4200-12gmBAS Interleaved HDR
a2A4200-12gmPRO Interleaved HDR
HDR via sequencer
a2A4200-40ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4200-40ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4200-40umBAS Interleaved HDR
a2A4200-40umPRO Interleaved HDR
HDR via sequencer
a2A4504-5gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4504-5gcIP67 Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-5gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-5gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4504-5gmIP67 Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-5gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-18ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4504-18ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-18umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4504-18umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-23mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A4504-23mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A4504-27g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-27g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-42cc Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-42cm Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-59g10c Sequencer를 통한 HDR
a2A4504-59g10m Sequencer를 통한 HDR
a2A4508-6gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4508-6gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4508-6gmBAS Interleaved HDR
a2A4508-6gmPRO Interleaved HDR
HDR via sequencer
a2A4508-20ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A4508-20ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A4508-20umBAS Interleaved HDR
a2A4508-20umPRO Interleaved HDR
HDR via sequencer
a2A5060-4gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5060-4gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5060-15ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5060-15umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5060-21g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A5060-21g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A5060-35cc Sequencer를 통한 HDR
a2A5060-35cm Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-7gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-7gcIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-7gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-7gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-7gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-7gmip67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-23ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-23ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-23umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-23umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-29mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-29mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A5320-34g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-34g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-52cc Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-52cm Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-75g10c Sequencer를 통한 HDR
a2A5320-75g10m Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-4gcBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-4gcIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-4gcPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-4gmBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-4gmIP67 HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-4gmPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-15ucBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-15ucPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-15umBAS HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-15umPRO Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-19mgc HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-19mgm HDR feature가 지원되지 않음
a2A5328-22g5cBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-22g5mBAS Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-35cc Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-35cm Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-49g10c Sequencer를 통한 HDR
a2A5328-49g10m Sequencer를 통한 HDR
acA640-121gm Sequencer를 통한 HDR
acA640-300gc Sequencer를 통한 HDR
acA640-300gm Sequencer를 통한 HDR
acA640-750uc Sequencer를 통한 HDR
acA640-750um Sequencer를 통한 HDR
acA720-290gc Sequencer를 통한 HDR
acA720-290gm Sequencer를 통한 HDR
acA720-520uc Sequencer를 통한 HDR
acA720-520um Sequencer를 통한 HDR
acA800-200gc Sequencer를 통한 HDR
acA800-200gm Sequencer를 통한 HDR
acA800-510uc Sequencer를 통한 HDR
acA800-510um Sequencer를 통한 HDR
acA1280-60gc Sequencer를 통한 HDR
acA1280-60gm Sequencer를 통한 HDR
acA1300-60gc Sequencer를 통한 HDR
acA1300-60gm Sequencer를 통한 HDR
acA1300-60gmNIR Sequencer를 통한 HDR
acA1300-75gc Sequencer를 통한 HDR
acA1300-75gm Sequencer를 통한 HDR
acA1300-200uc Sequencer를 통한 HDR
acA1300-200um Sequencer를 통한 HDR
acA1440-73gc Sequencer를 통한 HDR
acA1440-73gm Sequencer를 통한 HDR
acA1440-220uc Sequencer를 통한 HDR
acA1440-220um Sequencer를 통한 HDR
acA1600-60gc Sequencer를 통한 HDR
acA1600-60gm Sequencer를 통한 HDR
acA1920-25gc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-25gm Sequencer를 통한 HDR
acA1920-25uc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-25um Sequencer를 통한 HDR
acA1920-40gc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-40gm Sequencer를 통한 HDR
acA1920-40uc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-40ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA1920-40um Sequencer를 통한 HDR
acA1920-40umMED Sequencer를 통한 HDR
acA1920-48gc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-48gm Sequencer를 통한 HDR
acA1920-50gc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-50gm Sequencer를 통한 HDR
acA1920-150uc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-150um Sequencer를 통한 HDR
acA1920-155uc Sequencer를 통한 HDR
acA1920-155ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA1920-155um Sequencer를 통한 HDR
acA1920-155umMED Sequencer를 통한 HDR
acA2000-50gc Sequencer를 통한 HDR
acA2000-50gm Sequencer를 통한 HDR
acA2000-165uc Sequencer를 통한 HDR
acA2000-165um Sequencer를 통한 HDR
acA2040-25gc Sequencer를 통한 HDR
acA2040-25gm Sequencer를 통한 HDR
acA2040-25gmNIR Sequencer를 통한 HDR
acA2040-35gc Sequencer를 통한 HDR
acA2040-35gm Sequencer를 통한 HDR
acA2040-55uc Sequencer를 통한 HDR
acA2040-55um Sequencer를 통한 HDR
acA2040-90uc Sequencer를 통한 HDR
acA2040-90um Sequencer를 통한 HDR
acA2040-90umNIR Sequencer를 통한 HDR
acA2040-120uc Sequencer를 통한 HDR
acA2040-120um Sequencer를 통한 HDR
acA2440-20gc Sequencer를 통한 HDR
acA2440-20gm Sequencer를 통한 HDR
acA2440-35uc Sequencer를 통한 HDR
acA2440-35ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA2440-35um Sequencer를 통한 HDR
acA2440-35umMED Sequencer를 통한 HDR
acA2440-75uc Sequencer를 통한 HDR
acA2440-75ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA2440-75um Sequencer를 통한 HDR
acA2440-75umMED Sequencer를 통한 HDR
acA2500-14gc Sequencer를 통한 HDR
acA2500-14gm Sequencer를 통한 HDR
acA2500-14uc Sequencer를 통한 HDR
acA2500-14um Sequencer를 통한 HDR
acA2500-20gc Sequencer를 통한 HDR
acA2500-20gcMED Sequencer를 통한 HDR
acA2500-20gm Sequencer를 통한 HDR
acA2500-20gmMED Sequencer를 통한 HDR
acA2500-60uc Sequencer를 통한 HDR
acA2500-60um Sequencer를 통한 HDR
acA3088-16gc Sequencer를 통한 HDR
acA3088-16gm Sequencer를 통한 HDR
acA3088-57uc Sequencer를 통한 HDR
acA3088-57ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA3088-57um Sequencer를 통한 HDR
acA3088-57umMED Sequencer를 통한 HDR
acA3800-10gc Sequencer를 통한 HDR
acA3800-10gm Sequencer를 통한 HDR
acA3800-14uc Sequencer를 통한 HDR
acA3800-14um Sequencer를 통한 HDR
acA4024-8gc Sequencer를 통한 HDR
acA4024-8gm Sequencer를 통한 HDR
acA4024-29uc Sequencer를 통한 HDR
acA4024-29um Sequencer를 통한 HDR
acA4096-11gc Sequencer를 통한 HDR
acA4096-11gm Sequencer를 통한 HDR
acA4096-30uc Sequencer를 통한 HDR
acA4096-30ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA4096-30um Sequencer를 통한 HDR
acA4096-30umMED Sequencer를 통한 HDR
acA4096-40uc Sequencer를 통한 HDR
acA4096-40ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA4096-40um Sequencer를 통한 HDR
acA4096-40umMED Sequencer를 통한 HDR
acA4112-8gc Sequencer를 통한 HDR
acA4112-8gm Sequencer를 통한 HDR
acA4112-20uc Sequencer를 통한 HDR
acA4112-20ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA4112-20um Sequencer를 통한 HDR
acA4112-20umMED Sequencer를 통한 HDR
acA4112-30uc Sequencer를 통한 HDR
acA4112-30ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA4112-30um Sequencer를 통한 HDR
acA4112-30umMED Sequencer를 통한 HDR
acA5472-5gc Sequencer를 통한 HDR
acA5472-5gm Sequencer를 통한 HDR
acA5472-17uc Sequencer를 통한 HDR
acA5472-17ucMED Sequencer를 통한 HDR
acA5472-17um Sequencer를 통한 HDR
acA5472-17umMED Sequencer를 통한 HDR
boA1936-400cc Sequencer를 통한 HDR
boA1936-400cm Sequencer를 통한 HDR
boA2448-250cc Sequencer를 통한 HDR
boA2448-250cm Sequencer를 통한 HDR
boA2832-190cc Sequencer를 통한 HDR
boA2832-190cm Sequencer를 통한 HDR
boA4096-93cc Sequencer를 통한 HDR
boA4096-93cm Sequencer를 통한 HDR
boA4096-180cc Sequencer를 통한 HDR
boA4096-180cm Sequencer를 통한 HDR
boA4112-68cc Sequencer를 통한 HDR
boA4112-68cm Sequencer를 통한 HDR
boA4500-45cc Sequencer를 통한 HDR
boA4500-45cm Sequencer를 통한 HDR
boA4504-100cc Sequencer를 통한 HDR
boA4504-100cm Sequencer를 통한 HDR
boA5056-95cm Sequencer를 통한 HDR
boA5120-150cc HDR feature가 지원되지 않음
boA5120-150cm HDR feature가 지원되지 않음
boA5120-230cc HDR feature가 지원되지 않음
boA5120-230cm HDR feature가 지원되지 않음
boA5320-150cc Sequencer를 통한 HDR
boA5320-150cm Sequencer를 통한 HDR
boA5328-100cc Sequencer를 통한 HDR
boA5328-100cm Sequencer를 통한 HDR
boA6500-36cc Sequencer를 통한 HDR
boA6500-36cm Sequencer를 통한 HDR
boA8100-16cc Sequencer를 통한 HDR
boA8100-16cm Sequencer를 통한 HDR
boA9344-30cc HDR feature가 지원되지 않음
boA9344-30cm HDR feature가 지원되지 않음
boA9344-70cc HDR feature가 지원되지 않음
boA9344-70cm HDR feature가 지원되지 않음
boA13440-17cm HDR feature가 지원되지 않음
daA720-520uc HDR feature가 지원되지 않음
daA720-520um HDR feature가 지원되지 않음
daA1280-54uc HDR feature가 지원되지 않음
daA1280-54um HDR feature가 지원되지 않음
daA1440-220uc HDR feature가 지원되지 않음
daA1440-220um HDR feature가 지원되지 않음
daA1600-60uc HDR feature가 지원되지 않음
daA1600-60um HDR feature가 지원되지 않음
daA1920-15um HDR feature가 지원되지 않음
daA1920-30uc HDR feature가 지원되지 않음
daA1920-30um HDR feature가 지원되지 않음
daA1920-160uc HDR feature가 지원되지 않음
daA1920-160um HDR feature가 지원되지 않음
daA2448-70uc HDR feature가 지원되지 않음
daA2448-70um HDR feature가 지원되지 않음
daA2500-14uc HDR feature가 지원되지 않음
daA2500-14um HDR feature가 지원되지 않음
daA3840-45uc HDR feature가 지원되지 않음
daA3840-45um HDR feature가 지원되지 않음
dmA720-290gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA720-290gm HDR feature가 지원되지 않음
dmA1440-73gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA1440-73gm HDR feature가 지원되지 않음
dmA1920-51gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA1920-51gm HDR feature가 지원되지 않음
dmA2048-37gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA2048-37gm Quad HDR
dmA2448-23gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA2448-23gm HDR feature가 지원되지 않음
dmA2840-14gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA2840-14gm HDR feature가 지원되지 않음
dmA3536-9gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA3536-9gm HDR feature가 지원되지 않음
dmA4096-9gc HDR feature가 지원되지 않음
dmA4096-9gm HDR feature가 지원되지 않음
puA1280-54uc HDR feature가 지원되지 않음
puA1280-54um HDR feature가 지원되지 않음
puA1600-60uc HDR feature가 지원되지 않음
puA1600-60um HDR feature가 지원되지 않음
puA1920-30uc HDR feature가 지원되지 않음
puA1920-30um HDR feature가 지원되지 않음
puA2500-14uc HDR feature가 지원되지 않음
puA2500-14um HDR feature가 지원되지 않음
r2L2048-29gc HDR feature가 지원되지 않음
r2L2048-58gm HDR feature가 지원되지 않음
r2L2048-62cc HDR feature가 지원되지 않음
r2L2048-62g5c HDR feature가 지원되지 않음
r2L2048-172cm HDR feature가 지원되지 않음
r2L2048-172g5m HDR feature가 지원되지 않음
r2L4096-14gc HDR feature가 지원되지 않음
r2L4096-29gm HDR feature가 지원되지 않음
r2L4096-42cc HDR feature가 지원되지 않음
r2L4096-42g5c HDR feature가 지원되지 않음
r2L4096-84cm HDR feature가 지원되지 않음
r2L4096-84g5m HDR feature가 지원되지 않음
r2L8192-80cc HDR feature가 지원되지 않음
r2L8192-240cm HDR feature가 지원되지 않음
r2L16384-60cc HDR feature가 지원되지 않음
r2L16384-120cm HDR feature가 지원되지 않음
r2T16416-500cm HDR feature가 지원되지 않음

샘플 코드#

다음 예제 코드는 HDR Beyond를 지원하는 카메라에 적용됩니다.

// Set the exposure time mode to HDR Beyond
camera.ExposureTimeMode.SetValue(ExposureTimeMode_HDRBeyond);
// Set the exposure time selector to Common
camera.ExposureTimeSelector.SetValue(ExposureTimeSelector_Common);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(1000000.0);
// Set the HDR Beyond ratio to 32
camera.BslHDRBeyondRatio.SetValue(32);
// Optional: Configure noise reduction
camera.NoiseReduction.SetValue(0.2);
// Optional: Configure improved sharpness
camera.SharpnessEnhancement.SetValue(1.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the exposure time mode to HDR Beyond
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeMode").SetValue("HDRBeyond");
// Set the exposure time selector to Common
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeSelector").SetValue("Common");
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(1000000.0);
// Set the HDR Beyond ratio to 32
CIntegerParameter(nodemap, "BslHDRBeyondRatio").SetValue(32);
// Optional: Configure noise reduction
CFloatParameter(nodemap, "NoiseReduction").SetValue(0.2);
// Optional: Configure improved sharpness
CFloatParameter(nodemap, "SharpnessEnhancement").SetValue(1.0);
// Set the exposure time mode to HDR Beyond
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeMode].SetValue(PLCamera.ExposureTimeMode.HDRBeyond);
// Set the exposure time selector to Common
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeSelector].SetValue(PLCamera.ExposureTimeSelector.Common);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(1000000.0);
// Set the HDR Beyond ratio to 32
camera.Parameters[PLCamera.BslHDRBeyondRatio].SetValue(32);
// Optional: Configure noise reduction
camera.Parameters[PLCamera.NoiseReduction].SetValue(0.2);
// Optional: Configure improved sharpness
camera.Parameters[PLCamera.SharpnessEnhancement].SetValue(1.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the exposure time mode to HDR Beyond */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeMode", "HDRBeyond");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time selector to Common */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeSelector", "Common");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 1000000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 1000000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the HDR Beyond ratio to 32 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslHDRBeyondRatio", 32);
CHECK(errRes);
/* Optional: Configure noise reduction */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "NoiseReduction", 0.2);
CHECK(errRes);
/* Optional: Configure improved sharpness */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "SharpnessEnhancement", 1.0);
CHECK(errRes);
# Set the exposure time mode to HDR Beyond
camera.ExposureTimeMode.Value = "HDRBeyond"
# Set the exposure time selector to Common
camera.ExposureTimeSelector.Value = "Common"
# Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 1000000.0
# Set the HDR Beyond ratio to 32
camera.BslHDRBeyondRatio.Value = 32
# Optional: Configure noise reduction
camera.NoiseReduction.Value = 0.2
# Optional: Configure improved sharpness
camera.SharpnessEnhancement.Value = 1.0

다음 예제 코드는 Interleaved HDR 또는 Quad HDR을 지원하는 카메라에 적용됩니다.

// Set the exposure time mode to Individual
camera.ExposureTimeMode.SetValue(ExposureTimeMode_Individual);
// Select stage 1
camera.ExposureTimeSelector.SetValue(ExposureTimeSelector_Stage1);
// Set the exposure time to 1000 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(1000.0);
// Select stage 2
camera.ExposureTimeSelector.SetValue(ExposureTimeSelector_Stage2);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(1000000.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the exposure time mode to Individual
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeMode").SetValue("Individual");
// Select stage 1
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeSelector").SetValue("Stage1");
// Set the exposure time to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(1000.0);
// Select stage 2
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeSelector").SetValue("Stage2");
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(1000000.0);
// Set the exposure time mode to Individual
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeMode].SetValue(PLCamera.ExposureTimeMode.Individual);
// Select stage 1
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeSelector].SetValue(PLCamera.ExposureTimeSelector.Stage1);
// Set the exposure time to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(1000.0);
// Select stage 2
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeSelector].SetValue(PLCamera.ExposureTimeSelector.Stage2);
// Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(1000000.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the exposure time mode to Individual */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeMode", "Individual");
CHECK(errRes);
/* Select stage 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeSelector", "Stage1");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Select stage 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeSelector", "Stage2");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 1000000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 1000000.0);
CHECK(errRes);
# Set the exposure time mode to Individual
camera.ExposureTimeMode.Value = "Individual"
# Select stage 1
camera.ExposureTimeSelector.Value = "Stage1"
# Set the exposure time to 1000 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 1000.0
# Select stage 2
camera.ExposureTimeSelector.Value = "Stage2"
# Set the exposure time to 1000000 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 1000000.0

또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.