프리런 이미지 취득#
특정 시점에 이미지를 취득하려면 트리거 이미지 취득을 참조하십시오.
작동 원리#
프리런 모드에서는 카메라가 필요한 모든 트리거 신호를 내부적으로 생성합니다. 카메라에 트리거 신호를 인가할 필요가 없습니다.
카메라의 acquisition mode가 Single Frame으로 설정된 경우, 카메라는 Acquisition Start command를 수신할 때마다 단일 Frame Start 트리거 신호를 생성합니다.
카메라의 acquisition mode가 Continuous로 설정된 경우 다음 사항이 적용됩니다.
- 카메라는 Acquisition Start command를 수신하는 시점부터 Frame Start 트리거 신호 생성을 시작합니다. 카메라는 Acquisition Stop 명령을 받을 때까지 Frame Start 트리거 신호를 계속 생성합니다.
- Acquisition Frame Rate 또는 Acquisition Line Rate 기능을 사용하여 Frame Start 트리거 신호가 생성되는 속도를 설정할 수 있습니다.
프리런 이미지 취득 활성화하기#
모든 Basler 카메라에서는 프리런 이미지 취득이 기본적으로 활성화되어 있습니다.
카메라 설정을 변경한 후 프리런을 다시 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.
- 다음 값 중 하나로
AcquisitionMode매개변수:Continuous. - 다음 값 중 하나로
TriggerSelector파라미터를 사용 가능한 트리거 유형 중 하나로 설정합니다(예:FrameStart. - 다음 값 중 하나로
TriggerMode매개변수:Off. - 사용 가능한 모든 트리거 유형에 대해 위의 단계를 반복합니다.