콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Dual ROI#

Dual ROI camera feature를 사용하면 단일 이미지로 전송될 센서 어레이 상의 두 영역을 정의할 수 있습니다.

해당 영역의 픽셀 데이터만 전송됩니다. 이를 통해 카메라의 프레임 레이트가 향상됩니다.

이 기능은 Basler boost V 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.

기능 사용법#

작동 원리#

Dual ROI 기능을 사용하면 수직 방향으로 센서 어레이에 두 개의 영역을 정의할 수 있습니다.

이미지가 획득되면 영역 내부의 픽셀 정보만 센서에서 판독되어 단일 이미지로 전송됩니다.

  • 두 영역 모두 height와 vertical offset을 개별적으로 정의할 수 있습니다. 이는 센서 어레이에서 rows를 구성하여 수행합니다.
  • 이 width 및 horizontal offset 은 두 영역 모두 항상 동일합니다. 이 값들은 다음 전역 설정에 의해 정의됩니다: OffsetX 및 Width 파라미터의 상태를 업데이트합니다.

아래 예시에서는 두 개의 행이 정의되어 있습니다. 이를 통해 두 영역이 생성됩니다:

Dual ROI 예시

Region 1과 Region 2 내부의 픽셀 정보는 단일 이미지로 전송됩니다.

영역 구성하기#

영역을 구성하려면:

  1. 카메라가 유휴 상태인지, 즉 이미지를 캡처하고 있지 않은지 확인하십시오.
  2. 다음 값 중 하나로 BslDualROIRowsEnable 매개변수: true.
  3. 다음 값 중 하나로 BslDualROIRowSelector 매개변수: Row1.
  4. 다음 값 중 하나로 BslDualROIRowOffset 매개변수를 원하는 행의 수직 오프셋(예: 100)으로 설정합니다.
  5. 다음 값 중 하나로 BslDualROIRowSize 매개변수를 원하는 행의 높이(예: 50)로 설정합니다.
  6. 다음 값들을 확인하십시오. BslDualROIImageValid parameter는 true. 그렇지 않은 경우 매개변수 설정을 변경하십시오.
    예를 들어 영역이 겹치지 않아야 하며, 모든 영역의 총 높이가 이미지 센서의 높이를 초과해서는 안 됩니다.
  7. 행 2에 대해 위 단계를 반복하십시오.
  8. 다음 값 중 하나로 OffsetX 매개변수를 두 영역의 원하는 horizontal offset으로 설정합니다.
  9. 다음 값 중 하나로 Width 매개변수를 두 영역의 원하는 width로 설정합니다.

Dual ROI 기능 사용 시 고려 사항#

  • 만약 BslDualROIRowsEnable 로 설정된 경우 true, 이미지 취득이 시작될 때마다 다음 매개변수들이 자동으로 설정됩니다:

    • OffsetY: 이 매개변수는 행 1의 수직 오프셋으로 설정됩니다.
    • Height: 이 매개변수는 모든 영역의 총 높이, 즉 Dual ROI 기능에 의해 생성된 이미지의 높이로 설정됩니다.

    Dual ROI 기능을 사용하는 동안 이러한 매개변수를 변경하는 것은 가능하지만 효과가 없습니다.

  • Auto Function ROI 위치와 크기는 Dual ROI 기능의 출력에 자동으로 맞춰지지 않습니다. 자동 기능을 사용하는 경우 Dual ROI 영역이 Auto Function ROI 내에 포함되도록 하십시오.

샘플 코드#

// ** In this example, we define two regions in vertical direction
// that will be transmitted as a single image. **
// Enable the Dual ROI feature
camera.BslDualROIRowsEnable.SetValue(true);
// Select row 1
camera.BslDualROIRowSelector.SetValue(BslDualROIRowSelector_Row1);
// The first region should have a vertical offset of 100 and a height of 300 pixels
camera.BslDualROIRowOffset.SetValue(100);
camera.BslDualROIRowSize.SetValue(300);
// Select row 2
camera.BslDualROIRowSelector.SetValue(BslDualROIRowSelector_Row1);
// The second region should have a vertical offset of 500 and a height of 400 pixels
camera.BslDualROIRowOffset.SetValue(500);
camera.BslDualROIRowSize.SetValue(400);
// Check whether the outgoing image is valid
bool heightValid = camera.BslDualROIImageValid.GetValue();
// Both regions should have a horizontal offset of 200 and a width of 500
camera.OffsetX.SetValue(200);
camera.Width.SetValue(500);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// ** In this example, we define two regions in vertical direction
// that will be transmitted as a single image. **
// Enable the Dual ROI feature
CBooleanParameter(nodemap, "BslDualROIRowsEnable").SetValue(true);
// Select row 1
CEnumParameter(nodemap, "BslDualROIRowSelector").SetValue("Row1");
// The first region should have a vertical offset of 100 and a height of 300 pixels
CIntegerParameter(nodemap, "BslDualROIRowOffset").SetValue(100);
CIntegerParameter(nodemap, "BslDualROIRowSize").SetValue(300);
// Select row 2
CEnumParameter(nodemap, "BslDualROIRowSelector").SetValue("Row1");
// The second region should have a vertical offset of 500 and a height of 400 pixels
CIntegerParameter(nodemap, "BslDualROIRowOffset").SetValue(500);
CIntegerParameter(nodemap, "BslDualROIRowSize").SetValue(400);
// Check whether the outgoing image is valid
bool heightValid = CBooleanParameter(nodemap, "BslDualROIImageValid").GetValue();
// Both regions should have a horizontal offset of 200 and a width of 500
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetX").SetValue(200);
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(500);
// ** In this example, we define two regions in vertical direction
// that will be transmitted as a single image. **
// Enable the Dual ROI feature
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowsEnable].SetValue(true);
// Select row 1
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowSelector].SetValue(PLCamera.BslDualROIRowSelector.Row1);
// The first region should have a vertical offset of 100 and a height of 300 pixels
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowOffset].SetValue(100);
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowSize].SetValue(300);
// Select row 2
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowSelector].SetValue(PLCamera.BslDualROIRowSelector.Row1);
// The second region should have a vertical offset of 500 and a height of 400 pixels
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowOffset].SetValue(500);
camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIRowSize].SetValue(400);
// Check whether the outgoing image is valid
bool heightValid = camera.Parameters[PLCamera.BslDualROIImageValid].GetValue();
// Both regions should have a horizontal offset of 200 and a width of 500
camera.Parameters[PLCamera.OffsetX].SetValue(200);
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(500);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
_Bool heightValid = false;
/* ** In this example, we define two regions in vertical direction */
/* that will be transmitted as a single image. ** */
/* Enable the Dual ROI feature */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "BslDualROIRowsEnable", 1);
CHECK(errRes);
/* Select row 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDualROIRowSelector", "Row1");
CHECK(errRes);
/* The first region should have a vertical offset of 100 and a height of 300 pixels */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslDualROIRowOffset", 100);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslDualROIRowSize", 300);
CHECK(errRes);
/* Select row 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDualROIRowSelector", "Row1");
CHECK(errRes);
/* The second region should have a vertical offset of 500 and a height of 400 pixels */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslDualROIRowOffset", 500);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BslDualROIRowSize", 400);
CHECK(errRes);
/* Check whether the outgoing image is valid */
errRes = PylonDeviceGetBooleanFeature(hdev, "BslDualROIImageValid", &heightValid);
CHECK(errRes);
/* Both regions should have a horizontal offset of 200 and a width of 500 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetX", 200);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", 500);
CHECK(errRes);
# ** In this example, we define two regions in vertical direction
# that will be transmitted as a single image. **
# Enable the Dual ROI feature
camera.BslDualROIRowsEnable.Value = True
# Select row 1
camera.BslDualROIRowSelector.Value = "Row1"
# The first region should have a vertical offset of 100 and a height of 300 pixels
camera.BslDualROIRowOffset.Value = 100
camera.BslDualROIRowSize.Value = 300
# Select row 2
camera.BslDualROIRowSelector.Value = "Row1"
# The second region should have a vertical offset of 500 and a height of 400 pixels
camera.BslDualROIRowOffset.Value = 500
camera.BslDualROIRowSize.Value = 400
# Check whether the outgoing image is valid
heightValid = camera.BslDualROIImageValid.Value
# Both regions should have a horizontal offset of 200 and a width of 500
camera.OffsetX.Value = 200
camera.Width.Value = 500

또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.