콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Depth Limits#

Depth Limits 기능을 사용하면 Stereo mini 카메라가 반환하는 유효한 깊이 데이터의 범위를 제한할 수 있습니다.

설정된 범위를 벗어난 픽셀은 유효하지 않은 것으로 표시됩니다.

Depth Limits 설정#

Depth Limits를 설정하려면:

  1. 다음 값 중 하나로 DepthMin 파라미터를 카메라가 유효한 깊이 데이터를 반환해야 하는 최소 거리(mm)로 설정합니다.

    정보

    가능한 최소 거리는 카메라 모델의 Minimum Z Depth 값에 따라 결정됩니다.

  2. 다음 값 중 하나로 DepthMax 파라미터를 카메라가 유효한 깊이 데이터를 반환해야 하는 최대 거리(mm)로 설정합니다.

사용 가능한 범위는 카메라 모델과 현재 설정에 따라 다릅니다.