콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon Viewer를 사용하여 CXP 라인 스캔 카메라 및 프레임 그래버 구성하기#

이 항목은 pylon Viewer를 사용하여 이미지 취득을 위해 프레임 그래버 또는 CXP 인터페이스 카드가 장착된 CXP 라인 스캔 카메라를 설정하는 데 도움을 줍니다.

요구 사항 및 가능한 토폴로지에 대한 정보는 General Information을 참조하십시오.

pylon Software Suite 설치#

Basler racer 2 카메라와 함께 사용할 pylon Software Suite를 설치하려면:

  1. pylon Software Suite 7.5.0 이상을 다운로드합니다.
  2. 설치 프로그램을 실행하고 설치를 진행합니다.
  3. Profiles 대화 상자에서 Custom 설치를 선택합니다.

    pylon Software Suite 설치: Profile

  4. Features 대화 상자에서 CXP Camera Support 및 GenTL Consumer Support를 선택합니다.

    pylon Software Suite 설치: Features

pylon Viewer에서 라인 스캔용 카메라 구성하기#

pylon Viewer에서 이미지를 처음으로 확인하려면:

  1. pylon Viewer를 실행합니다.
  2. 필요한 applet을 로드합니다:

    1. 인터페이스, 즉 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드를 더블 클릭합니다.
    2. Category 보기에서 Interface Applet을 선택하고 필요한 applet을 선택합니다. 보드 및 구성에 적합한 applet을 선택하려면 Possible Topologies를 참조하십시오.

    pylon Viewer: Applet 로드하기

  3. 이제 프레임 그래버의 FPGA가 applet으로 구성됩니다. pylon Viewer가 카메라를 자동으로 감지합니다. 카메라를 더블 클릭합니다. 카메라 및 프레임 그래버 구성용 파라미터를 보여주는 디바이스 트리가 열립니다:

    pylon Viewer: 카메라 감지

  4. 파라미터를 구성하려면 Tree View를 활성화하십시오. 그렇지 않으면 모든 파라미터가 동일한 카테고리에 나열됩니다.

    pylon Viewer: 프레임 그래버 파라미터 구성하기

  5. Category 보기에서 ROI를 선택하고 요구 사항에 맞게 ROI Width 및 Height를 구성합니다. Height는 하나의 출력 프레임으로 병합된 정의된 수의 카메라 라인임을 참고하십시오.

    pylon Viewer: ROI 구성하기

  6. 이제 다음을 사용하여 프레임을 획득할 수 있습니다. Continuous Shot 취득 모드 pylon Viewer Continuous Shot Acquisition 모드 또는 Single Shot 취득 모드 pylon Viewer Single Shot Acquisition 모드.

  7. 원하는 사용자 지정 설정으로 카메라와 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드를 구성합니다.
  8. Trigger Mode에 대한 정보는 Triggered Image Acquisition 또는 기술 자료 아티클 Configuring a Single-Ended Line Trigger with CXP-12 Interface Card and a Basler racer 2 CXP Camera를 참조하십시오.