콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Confidence Threshold#

Confidence Threshold 기능을 사용하면 blaze 카메라 측정에서 신뢰할 수 없는 데이터를 제외할 수 있습니다.

기능 사용법#

작동 원리#

카메라는 모든 픽셀에 대해 0에서 65335 사이의 내부 신뢰도 값을 계산합니다. 픽셀에 더 많은 빛이 수집될수록 신뢰도 값이 높아집니다. ConfidenceThreshold 파라미터를 사용하여 특정 신뢰도 값 이상의 픽셀만 카메라 출력에 포함되도록 지정할 수 있습니다. 픽셀의 내부 신뢰도 값이 Confidence Threshold을 충족하지 못하면, 다음 표에 설명된 대로 해당 픽셀 위치가 각 컴포넌트에 다르게 표시됩니다.

구성품 Confidence Threshold 미만인 픽셀의 표현
Range 대상 point clouds, 즉 PixelFormat 로 설정된 경우, Coord3D_ABC32f, 픽셀의 3가지 좌표 모두 다음에서 지정한 값으로 설정됩니다. Scan3dInvalidDataValue 파라미터.
대상 depth maps, 즉 PixelFormat 로 설정된 경우, Coord3D_C16 또는 Mono16, 픽셀의 깊이 값은 다음에서 지정한 값으로 설정됩니다. Scan3dInvalidDataValue 파라미터.
Intensity Confidence Threshold은 Intensity 컴포넌트에 영향을 미치지 않습니다. 신뢰도 값에 관계없이 모든 픽셀에 대해 항상 강도 값이 존재합니다.
Confidence 0으로 설정됩니다.

Confidence Threshold 설정#

0에서 65335 사이의 Confidence Threshold 값을 지정할 수 있습니다. 애플리케이션마다 조건이 크게 다를 수 있으므로 값을 선택하기 위한 일반적인 지침은 없습니다. 이 파라미터를 조절하여 가장 좋은 결과가 나오는 설정, 즉 이미지에서 원치 않는 부분이 제거되는 설정을 찾아보세요.