Color Image Adjustment#
이 기능을 구성하기 전에 다음을 설정하십시오. SourceSelector 매개변수: Source3 (Color).
사용 가능한 파라미터는 다음과 같습니다:
| Parameter | 표시 이름 | 설명 |
|---|---|---|
BslBacklightCompensation | Backlight Compensation | 타깃 대상 뒤의 강한 조명을 보정합니다. |
BslBrightness | Brightness | 전체 이미지의 밝기를 밝게 또는 어둡게 조절합니다. |
BslContrast | Contrast | 이미지에서 밝은 영역과 어두운 영역 간의 차이를 변경합니다. |
Gamma | Gamma | Gamma 보정을 적용하여 디스플레이에 적합하도록 이미지 밝기를 최적화합니다. |
BslHue | Hue | 이미지의 색상을 이동시킵니다. |
BslSaturation | Saturation | 색상의 강도를 변경합니다. |
BslSharpness | Sharpness | 이미지에 샤프닝을 적용합니다. |
원하는 파라미터를 필요한 값으로 설정합니다. 사용 가능한 범위는 카메라 모델 및 펌웨어 버전에 따라 다릅니다.