콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

전원 공급장치 선택#

이 항목은 blaze 카메라에 적합한 전원 공급 장치를 선택하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

무엇보다도 전원 공급 장치는 24 VDC에서 최소 2.5 A DC를 공급할 수 있어야 합니다. 고려해야 할 또 다른 측면은 카메라의 펄스 전류 소모 패턴입니다.

다음 그림은 Long Range에서 Fast Mode가 활성화된 상태로 20 fps로 작동하는 카메라의 전류 패턴을 보여줍니다. 실제 전류 패턴은 선택한 Operating Mode, Exposure Time 및 프레임 레이트에 따라 다릅니다.

blaze 카메라의 전류 패턴

이러한 전류 패턴은 일부 보급형 저가형 AC/DC 전원 공급장치에 까다로울 수 있습니다. 이로 인해 이러한 전원 공급장치가 불안정하게 작동할 수 있습니다. 특정 모델이 이 작동 모드에 적합한지 의문이 드는 경우 전원 공급장치 공급업체에 문의하여 지원을 받으십시오.

적합한 전원 공급장치 예시:

  • Globtek GT-46600-6024-T3
  • Mean Well GSM60A24
  • Delta MDS-060AAS24 B
  • PULS ML60.241

추가 권장 사항

  • 특히 긴 케이블(2m 초과)을 사용할 때는 카메라와 전원 공급 장치 사이의 라인 저항을 최소화하십시오.
  • 카메라 손상을 방지하려면 전압 요구 사항을 준수하십시오.
  • 돌입 전류(Inrush current)는 최대 10 A(피크)에 달할 수 있습니다. 과전류 보호 요소를 선택할 때 이 점을 고려해야 합니다. 출력 전압을 서서히 높이는("소프트 스타트") 전원 공급 장치를 선택하면 큰 돌입 전류를 방지하는 데 도움이 됩니다.