Backlight Compensation#
기능 사용법#
작동 원리#
이미지 피사체 뒤쪽에 밝은 광원이 있는 경우 피사체의 노출이 부족해져 실루엣처럼 보일 수 있습니다. Backlight Compensation 기능을 사용하면 카메라가 이러한 효과를 보정할 수 있습니다.
기능이 활성화되면 이미지에서 가장 밝은 픽셀의 지정된 백분율(즉, 픽셀 값이 가장 높은 픽셀)이 Gain Auto 및 Exposure Auto 자동 기능에 의해 수행되는 대상 밝기 값 계산에서 고려되지 않습니다.
예를 들어 파라미터 값을 0.3으로 설정하면 이미지에서 가장 밝은 픽셀의 30%가 대상 값 계산에서 고려되지 않음을 의미합니다.
이를 통해 카메라는 이미지의 어두운 영역을 적절하게 노출할 수 있습니다.
Backlight Compensation 조정#
역광 보정(Backlight Compensation)을 조정하려면:
- Exposure Auto 자동 기능, Gain Auto 자동 기능 또는 둘 다를 활성화합니다.
- 다음 파라미터에 값을 입력합니다:
AutoBacklightCompensation파라미터입니다. 파라미터의 값 범위는 0에서 0.5 사이입니다.
샘플 코드#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the AutoBacklightCompensation parameter to 0.3 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoBacklightCompensation", 0.3);
CHECK(errRes);
또한 pylon Viewer를 사용하여 파라미터를 손쉽게 설정할 수 있습니다.