Auto Functions#
Auto functions는 조명 상태가 일정하지 않은 등 이미징 조건이 자주 변경될 때 우수한 Image Quality를 유지하는 데 특히 유용합니다.
대부분의 auto functions는 매개변수를 수동으로 설정하는 기능의 자동화된 대응 기능입니다. 예를 들어, Gain Auto 기능은 지정된 제한 내에서 Gain 매개변수를 자동으로 제어합니다.
사용 가능한 Auto Functions#
카메라 모델에 따라 다음과 같은 auto functions를 사용할 수 있습니다.
작동#
개별적인 auto functions는 동시에 사용할 수 있습니다.
Exposure Auto와 Gain Auto를 동시에 사용하는 경우 Auto Function Profile 기능을 사용하여 Gain과 Exposure Time의 영향이 균형을 이루는 방식을 지정할 수 있습니다.
Auto functions의 픽셀 데이터는 하나 이상의 Auto Function ROI에서 가져올 수 있습니다. 제대로 작동하려면 각 auto function에 최소한 하나의 Auto Function ROI가 할당되어야 합니다.