콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Ambiguity Filter#

Ambiguity Filter 기능을 사용하면 깊이 계산에서 모호성을 제거할 수 있습니다.

blaze 카메라를 표준 Operating Mode 중 하나로 작동할 때 필터가 활성화되어 있으면 non-ambiguity range는 0~30 m입니다. 필터가 비활성화된 경우 non-ambiguity range는 0~10 m입니다.

이 AmbiguityFilter 파라미터는 다음 항목이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. FastMode 파라미터가 비활성화되었습니다.

With the AmbiguityFilterThreshold 파라미터를 사용하여 필터링 강도를 조절할 수 있습니다. 값이 높을수록 모호성이 더 안정적으로 감지됩니다. 그러나 다중 경로 효과나 미러링광 등으로 인해 장면에 방해 요소가 발생하는 경우 필터가 올바른 깊이 값을 제거할 수 있습니다. 이 경우 필터 강도를 낮춰야 합니다.