취득 타이밍 정보#
카메라의 타이밍과 지연 시간을 파악하면 이미징 시스템을 최적화하여 최고의 성능을 끌어낼 수 있습니다.
Acquisition Timing Charts#
면 스캔 카메라#
다음 그림은 Basler 영역 스캔 카메라의 이미지 취득 및 전송 타이밍 차트를 보여줍니다.
이 다이어그램은 다음 설정이 적용된 카메라를 기준으로 합니다.
- 하드웨어 트리거링 활성화됨(외부 Frame Start 트리거)
- Timed Exposure Mode
- 상승 에지 Trigger Activation
- 비중첩 이미지 취득
라인 스캔 카메라#
다음 그림은 Basler 라인 스캔 카메라의 이미지 취득 및 전송 타이밍 차트를 보여줍니다.
정보
이 타이밍 차트는 TDI 센서가 탑재된 Basler 라인 스캔 카메라에는 적용되지 않습니다.
이 다이어그램은 다음 설정이 적용된 카메라를 기준으로 합니다.
- 하드웨어 트리거링 활성화됨(외부 Exposure Start Delay 트리거)
- Timed Exposure Mode
- 상승 에지 Trigger Activation
- 중첩 이미지 취득
타이밍 및 지연#
Exposure Start Delay#
Exposure Start Delay는 트리거 신호가 감지된 시점부터 실제 노출이 시작될 때까지의 시간입니다.
사용 가능한 경우 Exposure Start Delay 기능을 사용하여 Exposure Start Delay를 확인할 수 있습니다. 기능을 사용할 수 없는 경우 사양 섹션에서 카메라 모델의 값을 확인할 수 있습니다.
Exposure Start Delay에 추가 지연 시간을 더해야 할 수 있습니다.
- 하드웨어 트리거링을 사용하는 경우, 입력 라인의 전파 지연("응답 시간")로 인해 지연을 추가해야 합니다.
- 다음 기능을 사용하는 경우, Line Debouncer 이 기능을 사용하려면, 다음과 동일한 지연 시간을 추가해야 합니다.
LineDebouncerTime파라미터 값입니다. - 다음 기능을 사용하는 경우, 트리거 지연 Frame Start 트리거에 대해 설정하는 경우, 다음 값과 동일한 지연 시간을 추가해야 합니다.
TriggerDelay파라미터 값입니다. - ~에 따라 카메라 모델에 따라, 추가적인 Image ROI Exposure Start Delay를 고려해야 할 수 있습니다. Image ROI Exposure Start Delay는 다음 요인에 따라 달라집니다.
OffsetY설정 이미지 ROI 그리고 다음 공식으로 계산할 수 있습니다.OffsetY* tRow. 이 지연은 Image ROI 설정에 관계없이 각 획득 시 센서 전체가 노출되고 판독되기 때문에 발생합니다. - Long Exposure Camera Operation Mode를 사용하는 경우 Exposure Start Delay가 증가합니다.
예: 다음 조건을 가정해 보겠습니다. 카메라의 Exposure Start Delay는 18 µs입니다. 카메라가 하드웨어 트리거용으로 구성되어 있습니다. 입력 라인의 전파 지연은 1.5 µs입니다. 다음을 설정합니다. LineDebouncerTime 매개변수를 5 µs로 설정합니다. Frame Start 트리거에 대한 Trigger Delay를 200 µs로 설정합니다. Image ROI Exposure Start Delay가 적용되지 않습니다. Camera Operation Mode는 다음과 같이 설정됩니다. Standard.
이 경우:
Total Start Delay = Exposure Start Delay + Input Line Response Time + Line Debouncer Setting + Frame Start Trigger Delay = 18 µs + 1.5 µs + 5 µs + 200 µs = 224.5 µs
정보
daA1280-54um/uc, daA1920-15um, daA1920-30um/uc 및 daA2500-14um/uc 모델에서는 Immediate Trigger Mode를 사용할 수 있습니다.
Immediate Trigger Mode가 활성화되면 트리거 직후 노출이 시작되지만, 이미지 매개변수 변경 사항은 약간의 지연, 즉 하나 이상의 이미지가 획득된 후에 적용됩니다. 이는 Exposure Start Delay를 최소화하고 싶을 때, 즉 가능한 한 빨리 이미지 획득을 시작하고 싶을 때, 그리고 이미징 조건이 안정적일 때 유용합니다.
Immediate Trigger Mode를 활성화하려면 다음을 설정하십시오. BslImmediateTriggerMode 매개변수: On.
이 설정은 다음 시점에 적용됩니다. TriggerMode 로 설정된 경우 On.
Sensor Readout Time#
Sensor Readout Time은 센서에서 이미지 데이터를 읽어오는 데 걸리는 시간입니다. Sensor Readout Time 카메라 기능을 사용하여 이 시간을 확인할 수 있습니다.
버퍼에 충분한 양의 데이터가 축적되었다고 카메가 판단하면, 카메라는 카메라에서 호스트 컴퓨터로 데이터 전송을 시작합니다.
Frame Transmission Time#
Frame Transmission Time은 카메라의 버퍼에서 호스트 컴퓨터로 획득한 프레임을 전송하는 데 걸리는 시간입니다.
GigE 및 USB 3.0 카메라의 경우 Frame Transmission Time은 프레임마다 다를 수 있으며 부분적으로 호스트 컴퓨터가 데이터 전송을 요청하는 시점에 따라 달라집니다.
Transmission Start Delay#
Transmission Start Delay는 카메라이 센서에서 획득한 프레임 데이터 읽기를 시작하는 시점부터 획득한 프레임의 데이터 호스트 컴퓨터로 전송하기 시작하는 시점까지의 시간입니다.
GigE 및 USB 3.0 카메라의 경우 Transmission Start Delay는 프레임마다 다를 수 있으며 대개 호스트 컴퓨터가 데이터 전송 요청을 시작하는 시점에 따라 달라집니다.
세부 정보#
| 카메라 모델 | Exposure Start Delay [µs] (비중첩 이미지 획득) | Exposure Start Delay [µs] (중첩 이미지 획득) |
|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A640-240umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A1280-80gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A1280-125umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A1920-51gcBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-51gcIP67 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-51gcPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-51gmBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-51gmIP67 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-51gmPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-160ucBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-160ucPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-160umBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-160umPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-165g5cBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A1920-165g5mBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A1920-168mgc | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-168mgm | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A2048-35gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2048-37gcBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-37gcPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-37gmBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-37gmPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-110umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2048-114g5cBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114g5mBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114mgc | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114mgm | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114ucBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114ucPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114umBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114umPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-173cmSWIR | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2440-98g5cBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 |
| a2A2440-98g5mBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 |
| a2A2448-23gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-23gcIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-23gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-23gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-23gmIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-23gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-75ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-75ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-75umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-75umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-90mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 |
| a2A2448-90mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 |
| a2A2448-105g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 56 12-bit Sensor Bit Depth: 74 | 10-bit Sensor Bit Depth: 56 12-bit Sensor Bit Depth: 74 |
| a2A2448-105g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 56 12-bit Sensor Bit Depth: 74 | 10-bit Sensor Bit Depth: 56 12-bit Sensor Bit Depth: 74 |
| a2A2448-120cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-120cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-210cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-210cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-232g10c | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2448-232g10m | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A2464-23gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-23gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-23gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-23gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-77ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-77ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-77umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-77umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A2464-115g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A2464-115g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A2560-20gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2560-70umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2560-131cmSWIR | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2590-22gcBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-22gcPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-22gmBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-22gmPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-60ucBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-60ucPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-60umBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2590-60umPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 17645d | 해당 사항 없음 |
| a2A2600-20gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-20gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-20gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-20gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-64ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-64ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-64umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2600-64umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 | 10-bit Sensor Bit Depth: 14 12-bit Sensor Bit Depth: 16 |
| a2A2840-14gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-14gcIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-14gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-14gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-14gmIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-14gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-14gmUV | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 |
| a2A2840-48ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-48ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-48umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-48umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| a2A2840-48umUV | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 |
| a2A2840-57mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 |
| a2A2840-57mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 |
| a2A2840-67g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 63 | 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 63 |
| a2A2840-67g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 63 | 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 63 |
| a2A2840-67g5mUV | 10-bit Sensor Bit Depth: 82 12-bit Sensor Bit Depth: 97 | 10-bit Sensor Bit Depth: 82 12-bit Sensor Bit Depth: 97 |
| a2A2840-86cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 |
| a2A2840-86cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 |
| a2A2840-150g10c | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A2840-150g10m | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A2840-150g10mUV | 10-bit Sensor Bit Depth: 82 12-bit Sensor Bit Depth: 97 | 10-bit Sensor Bit Depth: 82 12-bit Sensor Bit Depth: 97 |
| a2A3536-9gcBAS | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-9gcPRO | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-9gmBAS | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-9gmPRO | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-31ucBAS | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-31ucPRO | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-31umBAS | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-31umPRO | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-37mgc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-37mgm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-42g5cBAS | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3536-42g5mBAS | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-13gcBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-13gcPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-13gmBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-13gmPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-45ucBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-45ucPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-45umBAS | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A3840-45umPRO | 12-bit Sensor Bit Depth: 21459d | 해당 사항 없음 |
| a2A4096-9gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-9gcIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-9gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-9gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-9gmIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-9gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-30ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-30ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-30umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-30umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| a2A4096-38mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 |
| a2A4096-38mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 |
| a2A4096-44g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 73 12-bit Sensor Bit Depth: 86 | 10-bit Sensor Bit Depth: 73 12-bit Sensor Bit Depth: 86 |
| a2A4096-44g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 73 12-bit Sensor Bit Depth: 86 | 10-bit Sensor Bit Depth: 73 12-bit Sensor Bit Depth: 86 |
| a2A4096-67cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 |
| a2A4096-67cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 |
| a2A4096-98g10c | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A4096-98g10m | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A4200-12gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-12gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-12gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-12gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-40ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-40ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-40umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4200-40umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4504-5gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-5gcIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-5gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-5gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-5gmIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-5gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-18ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-18ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-18umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-18umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A4504-23mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 |
| a2A4504-23mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 |
| a2A4504-27g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 71 12-bit Sensor Bit Depth: 77 | 10-bit Sensor Bit Depth: 71 12-bit Sensor Bit Depth: 77 |
| a2A4504-27g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 71 12-bit Sensor Bit Depth: 77 | 10-bit Sensor Bit Depth: 71 12-bit Sensor Bit Depth: 77 |
| a2A4504-42cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 |
| a2A4504-42cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 |
| a2A4504-59g10c | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A4504-59g10m | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A4508-6gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-6gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-6gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-6gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A5060-4gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5060-4gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5060-15ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5060-15umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5060-21g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A5060-21g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A5060-35cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5060-35cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5320-7gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-7gcIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-7gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-7gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-7gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-7gmip67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-23ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-23ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-23umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-23umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5320-29mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 |
| a2A5320-29mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 |
| a2A5320-34g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A5320-34g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A5320-52cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5320-52cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5320-75g10c | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A5320-75g10m | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| a2A5328-4gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-4gcIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-4gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-4gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-4gmIP67 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-4gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-15ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-15ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-15umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-15umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 | 10-bit Sensor Bit Depth: 112 12-bit Sensor Bit Depth: 133 |
| a2A5328-19mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 |
| a2A5328-19mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 |
| a2A5328-22g5cBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A5328-22g5mBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 | 10-bit Sensor Bit Depth: 81 12-bit Sensor Bit Depth: 89 |
| a2A5328-35cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5328-35cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5328-49g10c | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| a2A5328-49g10m | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| acA640-121gm | 8-bit Pixel Format: 21.3 / 41e 12-bit Pixel Format: 24.7 / 46e | 8-bit Pixel Format: 21.3 / 41e 12-bit Pixel Format: 24.7 / 46e |
| acA640-300gc | 3 | 3–9 |
| acA640-300gm | 3 | 3–9 |
| acA640-750uc | 3.6 | 8.4 |
| acA640-750um | 3.6 | 8.4 |
| acA720-290gc | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e |
| acA720-290gm | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e |
| acA720-520uc | 8-bit Pixel Format: 11.5 / 27e 12-bit Pixel Format: 18 / 35.5e | 8-bit Pixel Format: 11.5 / 27e 12-bit Pixel Format: 18 / 35.5e |
| acA720-520um | 8-bit Pixel Format: 11.5 / 27e 12-bit Pixel Format: 18 / 35.5e | 8-bit Pixel Format: 11.5 / 27e 12-bit Pixel Format: 18 / 35.5e |
| acA800-200gc | 3 | 3–10 |
| acA800-200gm | 3 | 3–10 |
| acA800-510uc | 3.6 | 8.4 |
| acA800-510um | 3.6 | 8.4 |
| acA1280-60gc | 190–200a | 190–200a |
| acA1280-60gm | 190–200a | 190–200a |
| acA1300-60gc | Global shutter mode: 43 Rolling shutter mode: 190–200a Global Reset Release shutter mode: 35–48 | Global shutter mode: 43 Rolling shutter mode: 190–200a Global Reset Release shutter mode: 35–48 |
| acA1300-60gm | Global shutter mode: 43 Rolling shutter mode: 190–200a Global Reset Release shutter mode: 35–48 | Global shutter mode: 43 Rolling shutter mode: 190–200a Global Reset Release shutter mode: 35–48 |
| acA1300-60gmNIR | Global shutter mode: 43 Rolling shutter mode: 190–200a Global Reset Release shutter mode: 35–48 | Global shutter mode: 43 Rolling shutter mode: 190–200a Global Reset Release shutter mode: 35–48 |
| acA1300-75gc | 3 | 3–15 |
| acA1300-75gm | 3 | 3–15 |
| acA1300-200uc | 3.6 | 8.4 |
| acA1300-200um | 3.6 | 8.4 |
| acA1440-73gc | 8-bit Pixel Format: 23 / 42e 12-bit Pixel Format: 26 / 47e | 8-bit Pixel Format: 23 / 42e 12-bit Pixel Format: 26 / 47e |
| acA1440-73gm | 8-bit Pixel Format: 23 / 42e 12-bit Pixel Format: 26 / 47e | 8-bit Pixel Format: 23 / 42e 12-bit Pixel Format: 26 / 47e |
| acA1440-220uc | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e |
| acA1440-220um | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e | 8-bit Pixel Format: 13.5 / 29.5e 12-bit Pixel Format: 17.5 / 35.5e |
| acA1600-60gc | Global shutter mode: 41.5 Rolling shutter mode: 180–200 Global Reset Release shutter mode: 34–51 | Global shutter mode: 41.5 Rolling shutter mode: 180–200 Global Reset Release shutter mode: 34–51 |
| acA1600-60gm | Global shutter mode: 41.5 Rolling shutter mode: 180–200 Global Reset Release shutter mode: 34–51 | Global shutter mode: 41.5 Rolling shutter mode: 180–200 Global Reset Release shutter mode: 34–51 |
| acA1920-25gc | 848 | Rolling shutter mode: 848–883 Global Reset Release shutter mode: 848 |
| acA1920-25gm | 848 | Rolling shutter mode: 848–883 Global Reset Release shutter mode: 848 |
| acA1920-25uc | Rolling shutter mode: 35 Global Reset Release shutter mode: 850 | Rolling shutter mode: 1200 |
| acA1920-25um | Rolling shutter mode: 35 Global Reset Release shutter mode: 850 | Rolling shutter mode: 1200 |
| acA1920-40gc | 8-bit Pixel Format: 57.6 12-bit Pixel Format: 74.4 | 8-bit Pixel Format: 57.6 12-bit Pixel Format: 74.4 |
| acA1920-40gm | 8-bit Pixel Format: 57.6 12-bit Pixel Format: 74.4 | 8-bit Pixel Format: 57.6 12-bit Pixel Format: 74.4 |
| acA1920-40uc | 8-bit Pixel Format: 58 12-bit Pixel Format: 75 | 8-bit Pixel Format: 58 12-bit Pixel Format: 75 |
| acA1920-40ucMED | 8-bit Pixel Format: 58 / 16270g 12-bit Pixel Format: 75 / 20430g | 8-bit Pixel Format: 58h 12-bit Pixel Format: 75h |
| acA1920-40um | 8-bit Pixel Format: 58 12-bit Pixel Format: 75 | 8-bit Pixel Format: 58 12-bit Pixel Format: 75 |
| acA1920-40umMED | 8-bit Pixel Format: 58 / 16270g 12-bit Pixel Format: 75 / 20430g | 8-bit Pixel Format: 58h 12-bit Pixel Format: 75h |
| acA1920-48gc | 5 | 5–23 |
| acA1920-48gm | 5 | 5–23 |
| acA1920-50gc | 47.4 | 47.4 |
| acA1920-50gm | 47.4 | 47.4 |
| acA1920-150uc | 3.4 | 13.5 |
| acA1920-150um | 3.4 | 13.5 |
| acA1920-155uc | 8-bit Pixel Format: 17 12-bit Pixel Format: 21 | 8-bit Pixel Format: 17 12-bit Pixel Format: 21 |
| acA1920-155ucMED | 8-bit Pixel Format: 17 / 5568g 12-bit Pixel Format: 21 / 6608g | 8-bit Pixel Format: 17h 12-bit Pixel Format: 21h |
| acA1920-155um | 8-bit Pixel Format: 17 12-bit Pixel Format: 21 | 8-bit Pixel Format: 17 12-bit Pixel Format: 21 |
| acA1920-155umMED | 8-bit Pixel Format: 17 / 5568g 12-bit Pixel Format: 21 / 6608g | 8-bit Pixel Format: 17h 12-bit Pixel Format: 21h |
| acA2000-50gc | 0.2 | 0.2–17.2 |
| acA2000-50gm | 0.2 | 0.2–17.2 |
| acA2000-165uc | 0.9-1.3c | 0.9-20.3c |
| acA2000-165um | 0.9-1.3c | 0.9-20.3c |
| acA2040-25gc | 0.2 | 0.2–17.2 |
| acA2040-25gm | 0.2 | 0.2–17.2 |
| acA2040-25gmNIR | 0.2 | 0.2–17.2 |
| acA2040-35gc | 35 | 35 |
| acA2040-35gm | 35 | 35 |
| acA2040-55uc | 36 / 60e | 36 / 60e |
| acA2040-55um | 36 / 60e | 36 / 60e |
| acA2040-90uc | 0.9-1.3c | 0.9-20.3c |
| acA2040-90um | 0.9-1.3c | 0.9-20.3c |
| acA2040-90umNIR | 0.9-1.3c | 0.9-20.3c |
| acA2040-120uc | 8-bit Pixel Format: 15 / 35e 12-bit Pixel Format: 15 / 38e | 8-bit Pixel Format: 15 / 35e 12-bit Pixel Format: 18 / 38e |
| acA2040-120um | 8-bit Pixel Format: 15 / 35e 12-bit Pixel Format: 15 / 38e | 8-bit Pixel Format: 15 / 35e 12-bit Pixel Format: 18 / 38e |
| acA2440-20gc | 40 | 40 |
| acA2440-20gm | 40 | 40 |
| acA2440-35uc | 42 / 68e | 42 / 68e |
| acA2440-35ucMED | 42 / 11143g | 42h |
| acA2440-35um | 42 / 68e | 42 / 68e |
| acA2440-35umMED | 42 / 11143g | 42h |
| acA2440-75uc | 8-bit Pixel Format: 18 / 38e 12-bit Pixel Format: 21 / 42e | 8-bit Pixel Format: 18 / 38e 12-bit Pixel Format: 21 / 42e |
| acA2440-75ucMED | 8-bit Pixel Format: 18 / 6360g 12-bit Pixel Format: 21 / 7142g | 8비트 픽셀 형식: 18h 12비트 픽셀 형식: 21h |
| acA2440-75um | 8-bit Pixel Format: 18 / 38e 12-bit Pixel Format: 21 / 42e | 8-bit Pixel Format: 18 / 38e 12-bit Pixel Format: 21 / 42e |
| acA2440-75umMED | 8-bit Pixel Format: 18 / 6360g 12-bit Pixel Format: 21 / 7142g | 8비트 픽셀 형식: 18h 12비트 픽셀 형식: 21h |
| acA2500-14gc | Rolling shutter mode: 848–883 Global Reset Release shutter mode: 848 | Rolling shutter mode: 848–883 Global Reset Release shutter mode: 848 |
| acA2500-14gm | Rolling shutter mode: 848–883 Global Reset Release shutter mode: 848 | Rolling shutter mode: 848–883 Global Reset Release shutter mode: 848 |
| acA2500-14uc | 848 | 848–883 |
| acA2500-14um | 848 | 848–883 |
| acA2500-20gc | 5 | 5–28 |
| acA2500-20gcMED | 5 | 5–28 |
| acA2500-20gm | 5 | 5–28 |
| acA2500-20gmMED | 5 | 5–28 |
| acA2500-60uc | 3.4 | 13.5 |
| acA2500-60um | 3.4 | 13.5 |
| acA3088-16gc | 2526 | 2526 |
| acA3088-16gm | 2526 | 2526 |
| acA3088-57uc | 1761 | 1761 |
| acA3088-57ucMED | 1761 | 1761 |
| acA3088-57um | 1761 | 1761 |
| acA3088-57umMED | 1761 | 1761 |
| acA3800-10gc | Rolling Shutter 모드: 2550 Global Reset Release Shutter 모드: 2620 | Rolling Shutter 모드: 2550 Global Reset Release Shutter 모드: 2620 |
| acA3800-10gm | Rolling Shutter 모드: 2900 Global Reset Release Shutter 모드: 2970 | Rolling Shutter 모드: 2900 Global Reset Release Shutter 모드: 2970 |
| acA3800-14uc | Rolling Shutter 모드: 2620 Global Reset Release Shutter 모드: 2845 | Rolling Shutter 모드: 5560 |
| acA3800-14um | Rolling Shutter 모드: 2620 Global Reset Release Shutter 모드: 2845 | Rolling Shutter 모드: 5560 |
| acA4024-8gc | 2031d | 2031d |
| acA4024-8gm | 2031d | 2031d |
| acA4024-29uc | 581d | 581d |
| acA4024-29um | 581d | 581 |
| acA4096-11gc | 66.3 | 66.3 |
| acA4096-11gm | 66.3 | 66.3 |
| acA4096-30uc | 43 / 72e | 43 / 72e |
| acA4096-30ucMED | 43 | 43 |
| acA4096-30um | 43 / 72e | 43 / 72e |
| acA4096-30umMED | 43 | 43 |
| acA4096-40uc | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e |
| acA4096-40ucMED | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 |
| acA4096-40um | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e |
| acA4096-40umMED | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 |
| acA4112-8gc | 66.3 | 66.3 |
| acA4112-8gm | 66.3 | 66.3 |
| acA4112-20uc | 43 / 72e | 43 / 72e |
| acA4112-20ucMED | 43 | 43 |
| acA4112-20um | 43 / 72e | 43 / 72e |
| acA4112-20umMED | 43 | 43 |
| acA4112-30uc | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e |
| acA4112-30ucMED | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 |
| acA4112-30um | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e | 8-bit Pixel Format: 30 / 55e 12-bit Pixel Format: 35 / 61e |
| acA4112-30umMED | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 | 8-bit Pixel Format: 30 12-bit Pixel Format: 35 |
| acA5472-5gc | 8-bit Pixel Format: 3185d 12-bit Pixel Format: 3575d | 8-bit Pixel Format: 3185d 12-bit Pixel Format: 3575d |
| acA5472-5gm | 8-bit Pixel Format: 3185d 12-bit Pixel Format: 3575d | 8-bit Pixel Format: 3185d 12-bit Pixel Format: 3575d |
| acA5472-17uc | Rolling Shutter 모드: 820 / 969df Global Reset Release Shutter 모드: 103 / 123df | 해당 없음 |
| acA5472-17ucMED | Rolling Shutter 모드: 820 / 969df Global Reset Release Shutter 모드: 103 / 123df | 해당 없음 |
| acA5472-17um | Rolling Shutter 모드: 820 / 969df Global Reset Release Shutter 모드: 103 / 123df | 해당 없음 |
| acA5472-17umMED | Rolling Shutter 모드: 820 / 969df Global Reset Release Shutter 모드: 103 / 123df | 해당 없음 |
| boA1936-400cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA1936-400cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA2448-250cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA2448-250cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA2832-190cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA2832-190cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA4096-93cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e |
| boA4096-93cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e |
| boA4096-180cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA4096-180cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA4112-68cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e |
| boA4112-68cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 / 38e 10-bit Sensor Bit Depth: 18 / 39e 12-bit Sensor Bit Depth: 24 / 47e |
| boA4500-45cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i |
| boA4500-45cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i |
| boA4504-100cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA4504-100cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA5056-95cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 44 10-bit Sensor Bit Depth: 46 12-bit Sensor Bit Depth: 59 | 8-bit Sensor Bit Depth: 44 10-bit Sensor Bit Depth: 46 12-bit Sensor Bit Depth: 59 |
| boA5120-150cc | <1 | <1 |
| boA5120-150cm | <1 | <1 |
| boA5120-230cc | <1 | <1 |
| boA5120-230cm | <1 | <1 |
| boA5320-150cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA5320-150cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA5328-100cc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA5328-100cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| boA6500-36cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i |
| boA6500-36cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i | 10-bit Sensor Bit Depth: 34 / 34i 12-bit Sensor Bit Depth: 37 / 40i |
| boA8100-16cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 53 / 58i 12-bit Sensor Bit Depth: 60 / 69i | 10-bit Sensor Bit Depth: 53 / 58i 12-bit Sensor Bit Depth: 60 / 69i |
| boA8100-16cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 53 / 58i 12-bit Sensor Bit Depth: 60 / 69i | 10-bit Sensor Bit Depth: 53 / 58i 12-bit Sensor Bit Depth: 60 / 69i |
| boA9344-30cc | <1 | <1 |
| boA9344-30cm | <1 | <1 |
| boA9344-70cc | <1 | <1 |
| boA9344-70cm | <1 | <1 |
| boA13440-17cm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA720-520uc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA720-520um | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA1280-54uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1280-54um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1440-220uc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA1440-220um | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA1600-60uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1600-60um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1920-15um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1920-30uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1920-30um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA1920-160uc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA1920-160um | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA2448-70uc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA2448-70um | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. |
| daA2500-14uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA2500-14um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| daA3840-45uc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| daA3840-45um | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| dmA720-290gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| dmA720-290gm | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| dmA1440-73gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| dmA1440-73gm | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| dmA1920-51gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| dmA1920-51gm | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| dmA2048-37gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| dmA2048-37gm | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| dmA2448-23gc | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| dmA2448-23gm | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 | 10-bit Sensor Bit Depth: 69 12-bit Sensor Bit Depth: 82 |
| dmA2840-14gc | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| dmA2840-14gm | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 | 10-bit Sensor Bit Depth: 64 12-bit Sensor Bit Depth: 76 |
| dmA3536-9gc | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| dmA3536-9gm | Exposure Start Delay을(를) 참조하십시오. | 해당 사항 없음 |
| dmA4096-9gc | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| dmA4096-9gm | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 | 10-bit Sensor Bit Depth: 88 12-bit Sensor Bit Depth: 105 |
| puA1280-54uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA1280-54um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA1600-60uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA1600-60um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA1920-30uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA1920-30um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA2500-14uc | 해당 없음 | 해당 없음 |
| puA2500-14um | 해당 없음 | 해당 없음 |
| r2L2048-29gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-58gm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-62cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-62g5c | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-172cm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-172g5m | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-14gc | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-29gm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-42cc | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-42g5c | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-84cm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-84g5m | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L8192-80cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2L8192-240cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2L16384-60cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2L16384-120cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2T16416-500cm | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
-
값은 설정된 Exposure Time에 따라 달라집니다.
-
값은 설정된 Exposure Time 및 Pixel Format에 따라 달라집니다.
-
최대 대역폭을 사용할 수 있을 때 지연 시간이 가장 짧습니다. 사용 가능한 대역폭이 감소함에 따라 지연 시간이 증가합니다.
-
Exposure Start Delay 외에도 Image ROI Exposure Start Delay가 적용됩니다.
-
Standard Exposure Time Mode / Ultra Short Exposure Time Mode
-
8-bit Pixel Format / 12-bit Pixel Format
-
Standard camera operation mode / Long Exposure camera operation mode
-
Overlapping image acquisition is only possible in Standard camera operation mode.
-
Standard exposure time mode / Short exposure time mode
-
기본 설정에서 유효합니다. 이 값은 사용 가능한 USB 3.0 대역폭에 따라 달라집니다 (
DeviceLinkThroughputLimitparameter 설정).