콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler GMSL 카메라 구성#

이 항목에서는 Basler GMSL 카메라 및 호스트 시스템을 사용하여 GMSL 시스템을 설정하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 수행해야 할 대략적인 단계를 안내하고 준수해야 할 사항에 대해 설명합니다.

시작하기 전에#

GMSL 카메라 구성 절차를 시작하기 전에 다음 단계가 완료되었고 준비되어 있는지 확인하십시오.

GMSL Cameras 구성#

다음 섹션에서는 하나 또는 여러 개의 GMSL 카메라를 구성하는 방법을 보여줍니다.

단일 ace 2 GMSL 카메라 구성#

pylon Viewer에서 이미지를 처음으로 확인하려면:

정보

동축 케이블(PoC)을 통해 전원이 공급되는 카메라는 시스템 종료 및 재부팅 중에 자동으로 전원이 꺼질 수 있습니다.

  1. 시스템 구성 요소(예: GMSL 카메라 및 데시얼라이저를 포함한 호스트 시스템)에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
  2. pylon Viewer를 시작합니다.
    pylon Viewer가 연결된 카메라를 자동으로 감지합니다.
    카메라 열거 중에 카메라 전원이 켜집니다. 호스트 시스템에 따라 카메라가 Devices 창에 나타나는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.
  3. 카메라가 자동으로 감지되지 않으면 Auto-Scan 확인란 오른쪽에 있는 Refresh 아이콘을 클릭합니다.
  4. pylon Viewer에서 원하는 카메라를 두 번 클릭합니다.
    카메라를 구성하기 위한 파라미터가 표시되는 디바이스 트리가 열립니다.

    pylon Viewer: 카메라 감지

  5. 파라미터를 구성하려면 Show Tree View 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 모든 파라미터가 동일한 범주에 나열됩니다.

  6. 이제 다음을 사용하여 프레임을 획득할 수 있습니다. Continuous Shot 취득 모드 pylon Viewer Continuous Shot Acquisition 모드 또는 Single Shot 취득 모드 pylon Viewer Single Shot Acquisition 모드.
  7. 원하는 사용자 지정 설정으로 카메라를 구성합니다(예: 트리거 방식 정의(Triggered Image Acquisition 참조) 및 활성화하고 구성할 Features 선택).

정보

호스트 시스템에 따라 각 Basler ace 2 GMSL 카메라에 대해 여러 개의 링크 신호(즉, 가상 I/O 신호)를 구성할 수 있습니다. 카메라 모델에서 사용할 수 있는 링크 신호 수를 확인하려면 카메라 모델 항목의 "General Specifications" 테이블을 확인하십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다.

여러 ace 2 GMSL 카메라 구성#

  1. 시스템 구성 요소(예: GMSL 카메라 및 데시얼라이저를 포함한 호스트 시스템)에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
  2. 연결된 모든 ace 2 GMSL 카메라에 대해 Configuring a Single ace 2 GMSL Camera 섹션에 설명된 2~5단계를 수행합니다.

4대의 ace 2 GMSL 카메라가 연결된 pylon Viewer

  1. 하드웨어 설치 중에 여러 대의 GMSL 카메라를 연결한 경우 Bandwidth Manager를 통해 대역폭 설정을 확인하십시오.
  2. 대역폭 설정을 최적화하거나 대역폭 할당을 변경하려면 Optimizing Bandwidth Consumption 섹션을 참조하십시오.

    • 사용 가능한 bandwidth는 하드웨어 구성에 따라 다르며 호스트 시스템에 따라 다를 수 있습니다.
    • 기본적으로 각 카메라의 최대 가용 대역폭은 CSI 인터페이스를 통해 SoC에 할당됩니다.
    • 많은 호스트 시스템에서 2개 또는 4개의 GMSL 포트가 단일 MIPI D-Phy 인터페이스로 멀티플렉싱되어 사용 가능한 데이터 대역폭을 공유합니다. 카메라에 다른 대역폭 할당이 필요한 경우 Bandwidth Manager를 통해 각 카메라의 대역폭을 구성하십시오.
    • 조정된 대역폭 값을 user set에 저장하면 재시작 후 저장된 설정으로 카메라가 시작됩니다(pylon Viewer의 Camera 메뉴에서 File Access 명령을 통해 수행).
  3. Configuring a Single ace 2 GMSL Camera 섹션에 설명된 대로 6단계부터 8단계를 계속 진행하십시오.
    시스템에서 사용하는 각 GMSL 카메라에 대해 구성 단계를 실행하십시오.

정보

대역폭이 올바르게 설정되지 않은 경우(예: 필요한 대역폭이 사용 가능한 대역폭을 초과하는 경우) 이미지가 불완전하게 수신되거나 표시되지 않을 수 있습니다.

2개의 ace 2 GMSL 카메라가 있는 Bandwidth Manager