스크립트 모음 (Tcl)

Tcl 스크립트에 포함된 개별 절차를 ‘ VisualApplets ’ GUI에서 직접 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

VisualApplets 정렬된 명령들로 구성된 스크립트 모음(라이브러리)을 정의할 수 있으며, 각 명령은 지정된 Tcl 스크립트 내의 특정 프로시저를 호출합니다. 이 명령들은 VisualApplets GUI에서 직접 그래픽 방식으로 사용할 수 있습니다. 마우스 클릭이나 드래그 앤 드롭을 통해 명령을 실행하면, 해당 명령의 기반이 되는 프로시저가 즉시 수행됩니다. VisualApplets 프로그램 창의 Tcl 콘솔에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

스크립트 모음은 ‘ VisualApplets ’ GUI를 사용하여 그래픽 방식으로 정의하거나, 스크립트 모음을 정의하는 XML 파일을 생성/편집하여 정의할 수 있습니다.

스크립트 모음에 관한 모든 정보는 XML 파일에 저장되므로, 버전 관리 시스템을 개별 Tcl 스크립트뿐만 아니라 스크립트 모음의 구조 및 내용 정의에도 활용할 수 있습니다.

다음 명령어들은 ‘스크립트 모음’ 패널에서 사용할 수 있습니다:

VisualApplets 프로그램 창의 Script Collection

그림 174. ‘ VisualApplets ’ 프로그램 창 내의 스크립트 모음


[팁] 문서

VisualApplets Tcl 콘솔 사용 방법과 포괄적인 명령어 참조 정보는 ‘스크립트 모음(스크립트 라이브러리) 만들기’ 및 ‘명령어 참조’에서 확인할 수 있습니다.

[참고] 가용성

VisualApplets 의 TCL 스크립팅 기능은 다음의 일부입니다. VisualApplets Expert의 일부입니다.

TCL 스크립팅을 사용하려면 다음 중 하나를 소지해야 합니다. Expert 라이선스나 VisualApplets 4 라이선스를 보유하고 있어야 합니다.