연산자 라이브러리: 동기화
RemoveImage 오퍼레이터는 이미지를 완전히 제거하는 데 사용됩니다. 이미지 제거 여부는 바이너리 입력 링크 Rem을 통해 제어됩니다. Rem의 맨 첫 번째 픽셀 값이 1이면 이미지가 제거됩니다. 픽셀 값이 0이면 이미지가 출력으로 전달됩니다.
두 입력은 모두 동기화되어야 합니다. 즉, O-type 오퍼레이터의 임의 네트워크를 통해 동일한 M-type 오퍼레이터로부터 소스를 받아야 합니다.
또한 빈 이미지나 첫 번째 라인이 비어 있는 이미지는 항상 제거됩니다!
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | P |
| Input Links | I, 데이터 입력 Rem, 제어 입력 |
| Output Link | O, data output |
|
부호 없는 입력의 경우 입력 Bit Width 범위는 [1, 64]입니다. 부호 있는 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. 부호 없는 컬러 입력의 경우 범위는 [3, 63]이며, 부호 있는 컬러의 경우 범위는 [6, 63]입니다. |
동기 및 비동기 입력
- 모든 입력은 서로 동기화되어 있습니다. 즉, O 타입 오퍼레이터의 임의 네트워크를 통해 동일한 M 타입 오퍼레이터로부터 소스를 공급받아야 합니다.
RemoveImage 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
동기화 규칙 - 동기식 입력을 가진 M-type 오퍼레이터 사용
-
10개의 이미지 중 9개를 제거합니다.
-
예시 - 히스토그램 임계값 처리
-
예시 - 연속된 두 이미지 간의 차이를 계산합니다. 차이값에 임계값이 적용되어 DMA 채널을 통해 출력됩니다.


이전