Operator Library: Signal
이 연산자는 Set-Reset 플립플롭을 구현합니다. Set 입력 링크에 1(HIGH)이 들어오면 연산자는 출력 값을 HIGH로 설정하고 Reset 입력 링크에 0(LOW)이 들어올 때까지 그 값을 유지합니다. Reset이 HIGH로 설정되면 출력 링크 O의 출력 값은 LOW로 설정됩니다. 파라미터 Priority는 Set과 Reset 중 어느 쪽이 마스터인지 정의하는 데 사용됩니다. 파라미터 Init으로 정의된 값이 시작 시 출력됩니다. 설명은 다음 진리표와 파형을 참조하십시오.
| 설정 | 초기화 | O |
|---|---|---|
| 0 | 0 | O(t-1) |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 (Priority = Set) |


이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | Set, 신호 데이터 입력 Reset, 신호 데이터 입력 |
| Output Link | O, 신호 데이터 출력 |
| Link Parameter | Input Link Set | Input Link Reset | Output Link O |
|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | as Set |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | as Set |
| Parallelism | 1 | 1 | as Set |
| Kernel Columns | 1 | 1 | as Set |
| Kernel Rows | 1 | 1 | as Set |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | as Set |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | as Set |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | as Set |
| Max. Img Width | any | any | as Set |
| Max. Img Height | any | any | as Set |

이전