Operator Library: Arithmetics
Operator DIV는 입력 링크 I1의 값을 입력 링크 I2의 값으로 나눕니다. 출력 링크 O에는 나눗셈의 정수 결과가 제공됩니다. 출력 링크 R에는 나눗셈의 나머지가 제공됩니다.
0으로 나누는 것은 두 출력 모두에서 정의되지 않습니다.
![]() |
자료 |
|---|---|
|
나눗셈은 많은 FPGA 리소스를 필요로 합니다. 나눗셈을 수행할 때는 최소화된 Parallelism을 사용해 보세요. 2의 거듭제곱(2^n)으로 나누는 경우 대신 ShiftRight 연산자를 사용하십시오. |
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I1, 피제수 / 분자 입력 I2, 제수 / 분모 입력 |
| Output Links | O, 정수 몫 출력 R, 나머지 출력 |
Operator DIV의 사용법은 다음 예시에서 보여줍니다.
-
예시 - 블롭 분석 연산자가 입력 카메라 이미지에 적용됩니다. 이 애플릿은 애플릿 내에서 블롭 데이터의 사용법을 보여줍니다. 이 경우 최대 면적을 가진 객체가 위치 지정되며, 해당 좌표를 사용하여 원본 이미지에서 객체를 잘라냅니다.
-
Example - Calculates image moments orientation and eccentricity
-
예시 - 선형 보간을 사용한 Line Shear 예시.
-
예시 - High Speed의 견고한 레이저 라인 감지 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 서브픽셀 해상도 결과를 얻기 위해 무게 중심 좌표를 결정합니다.

![[참고]](../common/images/admon/note.png)


이전