Operator Library: Accumulator
이 연산자는 각 이미지 행 내에서 발견된 최대 픽셀 값을 반환합니다. 각 입력 픽셀 값은 지금까지 동일한 행에서 발견된 최대 픽셀 값으로 대체됩니다. 현재 픽셀이 새로운 최대값인 경우 출력 링크 IsMaxO는 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.
![]() |
리소스 소비 |
|---|---|
|
이 연산자의 FPGA 리소스 소비는 Parallelism에 따라 크게 증가합니다. 이 연산자에서는 낮은 Parallelism를 사용하는 것이 좋습니다. 이 연산자의 많은 사용 사례에서 Parallelism는 이 연산자 이전에 최대 병렬 구성 요소를 선택하여 줄일 수 있습니다. 이 작업을 위해 SplitParallel, MergeKernel, MAX를 사용하십시오. |
모든 새 행은 최대값 감지를 다시 시작합니다. 또한 ClrI 링크가 1로 설정된 경우 현재 행 최대값을 수동으로 지울 수 있습니다. 수동 지우기가 필요하지 않은 경우 ClrI에서 0이 일정하게 유지되도록 해야 합니다.
종종 이 연산자는 전체 프레임의 결과가 포함된 마지막 열만 사용하기 위해 RemovePixel 연산자와 함께 사용됩니다. Parallelism가 증가함에 따라 연산자에 추가 리소스가 필요하다는 점에 유의하십시오. 중간 결과 없이 각 행의 최대값만 필요한 경우, 먼저 병렬 워드의 최대값을 결정할 수 있습니다.
다음 예제는 입력 값과 출력 값의 관계를 보여줍니다.

Image Restrictions
-
Image Size
비어 있지 않은 이미지에서는 가변 라인 길이와 빈 라인이 허용됩니다.
-
Empty Images
픽셀이 없는 이미지인 빈 이미지가 허용됩니다. 연산자는 빈 이미지를 출력합니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I, Image Input ClrI, Clear Input |
| Output Links | O, Data Output IsMaxO, Binary output to indicate a new maximum |
| Link Parameter | Input Link I | Input Link ClrI | Output Link O | Output Link IsMaxO |
|---|---|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] unsigned, [2, 64] signed | 1 | as I | 1 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | unsigned | as I | unsigned |
| Parallelism | any | as I | as I | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I | as I | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I | as I | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I | as I | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I | as I | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I | as I | as I |
| Max. Img Width | any | as I | as I | as I |
| Max. Img Height | any | as I | as I | as I |
RowMax 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Accumulator and Library Logic'
Examples - Demonstration of how to use the operator

![[참고]](../common/images/admon/note.png)
이전