Operator ColMin

Operator Library: Accumulator

이 연산자는 각 이미지 열에서 발견된 최소 픽셀 값을 반환합니다. 연산자는 각 픽셀 값을 지금까지 동일한 열에서 발견된 최소값으로 대체합니다. 현재 픽셀이 새로운 최소값인 경우 출력 링크 IsMinO는 1로 설정되고, 그렇지 않으면 0이 됩니다.

ClrI 링크를 1로 설정하여 현재 최소값을 수동으로 지울 수 있습니다. 수동 초기화가 필요 없는 경우 ClrI에 상수 0을 적용해야 합니다.

새로운 입력 프레임마다 각 열에 대한 최소값 감지가 다시 시작됩니다.

종종 이 연산자는 프레임의 마지막 라인만 남기고 모두 제거하기 위해 RemoveLine 연산자와 함께 사용됩니다. 프레임의 이 마지막 라인에는 ColMin 연산자의 결과가 포함됩니다.

다음 예제는 입력 값과 출력 값의 관계를 보여줍니다.

이미지 제한:

  • Image Size

    입력 이미지의 모든 라인은 길이가 같아야 합니다. 라인 길이가 다른 이미지는 허용되지 않습니다.

  • Empty Images

    픽셀이 없는 빈 이미지(Empty Images)가 허용됩니다. 연산자는 빈 이미지를 출력합니다.

  • 이미지 프로토콜

    VALT_IMAGE2D 및 VALT_LINE1D 이미지 프로토콜만 지원됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Links I, Image Input
ClrI, Clear Input
Output Links O, Data Output
IsMinO, 새로운 최소값을 나타내는 바이너리 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Input Link ClrI Output Link O Output Link IsMinO
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed 1 as I 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I unsigned
Parallelism any as I as I as I
Kernel Columns 1 as I as I as I
Kernel Rows 1 as I as I as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D} as I as I as I
Color Format VAF_GRAY as I as I as I
Color Flavor FL_NONE as I as I as I
Max. Img Width any as I as I as I
Max. Img Height any as I as I as I

Parameters

없음

사용 예제

ColMin 연산자의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다:

  • 'ImageSplitAndMerge'

    예제 - 이미지 스트림을 분할하고 병합하는 방법을 보여줍니다. 이미지에 트레일러를 추가합니다.