PixelPlant 디자인

PixelPlant 하드웨어는 microEnable IV용 확장 보드 제품군입니다. 현재 FPGA 및 RAM 용량이 다른 PixelPlant100과 PixelPlant200, 두 가지 보드가 제공되고 있습니다.

PixelPlant 프로젝트

PixelPlant Px100/Px200 하드웨어를 사용하는 애플릿을 개발하려면 다음 두 가지 별도의 설계 부분을 만들어야 합니다:

  1. microEnable IV 보드의 기본 설계

  2. PixelPlant을 위한 디자인

두 부분은 각각 별도의 VisualApplets 설계 파일에서 처리해야 합니다. PixelPlant와 microEnable IV 두 설계 모두를 빌드하여 두 개의 HAP 파일이 생성되도록 해야 합니다. 마지막으로, 두 부분(HAP 파일)을 하나의 하드웨어 애플릿(HAP 파일)으로 병합해야 합니다.

microEnable IV 애플릿과 PixelPlant 애플릿 간의 데이터 전송을 위해, 운영자는 TxLink 및 RxLink 연산자를 사용해야 합니다. TxLink 연산자는 데이터를 PixelPlant 보드로 전송하고, RxLink 연산자는 PixelPlant에서 데이터를 수신합니다. PixelPlant 측에는 microEnable IV에서 데이터를 수신하여 다시 전송하기 위해 해당 RxLink 및 TxLink 연산자가 포함되어야 합니다. 각 RxLink/TxLink 연산자에는 microEnable IV에서 해당 RxLink/TxLink 연산자를 선택하는 채널 ID 매개변수가 있습니다. 이러한 채널 ID 매개변수와 링크 형식은 PixelPlant와 microEnable IV 양쪽에서 일치해야 합니다.

두 애플릿을 병합하는 방법은 다음 섹션에서 설명합니다.

HAP 병합기

HAP Merger 유틸리티를 사용하면 PixelPlant 및 microEnable IV 설계를 병합할 수 있습니다. 다음 방법으로 액세스하십시오. 빌드 → 하드웨어 애플릿 병합기를 통해 액세스할 수 있습니다. 유틸리티 대화 상자에서 microEnable IV HAP 파일과 이에 대응하는 PixelPlant HAP 파일을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. "병합(Merge)" 버튼을 누르면 두 설계 부분이 모두 포함된 HAP 파일이 생성됩니다. 이 병합된 HAP 파일은 프레임 그래버에 로드하는 데 사용됩니다.

주의 사항: 두 애플릿 모두에서 해당 RxLink/TxLink 쌍의 채널 ID와 링크 형식이 일치해야 합니다. 하드웨어 애플릿 병합 기능은 불일치가 감지될 경우 HAP를 병합하지 않습니다.