Operator Library: Signal
이 연산자는 입력 이미지 라인의 시작이 감지될 때 신호 펄스를 생성합니다. 연산자 입력은 이미지 스트림입니다. 연산자는 각 입력 이미지 라인의 첫 번째 픽셀을 대기합니다. 첫 번째 픽셀이 감지되면 한 클록 주기 크기의 신호 펄스가 출력됩니다. 자세한 내용은 다음 그림을 참조하십시오.

VisualApplets에서는 빈 라인이 존재할 수 있다는 점에 유의하십시오. 빈 라인의 경우, 연산자는 첫 번째 픽셀을 찾을 수 없습니다. 이 경우 연산자는 라인 끝에서 펄스를 출력합니다.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Link | I, image data input |
| Output Link | O, signal output |
LineStartToSignal 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
Examples - Demonstration of how to use the operator


이전