Operator Library: Prototype
![]() |
경고 |
|---|---|
|
면책 조항: 이 모듈은 프로토타입 라이브러리의 일부입니다. 매우 잠정적이며 대대적인 변경이나 삭제될 수 있습니다. 따라서 이 모듈은 실제 제품 설계에 사용해서는 안 됩니다. 테스트 목적으로만 포함되어 있습니다. |
HWMULT 모듈은 입력 링크 I1에 입력 링크 I2를 곱하며, 그 결과인 I1*I2를 출력 링크에서 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 Mult 오퍼레이터와 동일한 기능을 제공합니다. 해당 리소스가 사용 가능한 경우, FPGA의 전용 승산기 엘리먼트를 사용합니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I1, 데이터 입력 I2, 데이터 입력 |
| Output Link | O, I1*I2의 데이터 출력 |
| Link Parameter | Input Link I1 | Input Link I2 | Output Link O |
|---|---|---|---|
| Bit Width | [1, 16] | [1, 16] | auto |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Parallelism | any | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Kernel Columns | any | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Kernel Rows | any | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Color Format | VAF_GRAY | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Color Flavor | FL_NONE | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Max. Img Width | any | I1과 동일 | I1과 동일 |
| Max. Img Height | any | I1과 동일 | I1과 동일 |
HWMULT 오퍼레이터 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
'두 대의 카메라 소스에서 이미지 데이터 결합 - 오버레이 블렌드 구축'
예시 - 수식에서 구현까지. 오버레이 블렌드를 구현하는 방법에 대한 설명입니다.
-
예시 - High Speed의 견고한 레이저 라인 감지 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 서브픽셀 해상도 결과를 얻기 위해 무게 중심 좌표를 결정합니다.
-
Examples - 이 예제는 2D Shading Correction 구현을 보여줍니다. 보정 값은 프레임 그래버 RAM에 저장됩니다. 이 애플릿은 고정밀 오프셋 및 게인 보정을 수행합니다.
-
'1D Shading Correction Using Block RAM'
Examples - 이 예제는 1D Shading Correction을 보여줍니다. 보정 값은 블록 RAM 메모리에 저장됩니다.
-
'1D Shading Correction Using Frame Grabber RAM'
Examples - 이 예제는 1D Shading Correction을 보여줍니다. 보정 값은 Frame Grabber RAM에 저장됩니다.

![[경고]](../common/images/admon/warning.png)
이전