GenICam API

일부 VisualApplets 연산자는 처리가 시작되기 전에 매개변수가 설정되어 있어야 합니다. 다른 연산자의 경우 처리 도중 매개변수가 변경되지 않아야 합니다.

디자인의 매개변수 설정과 관련된 문제를 방지하려면, 일반적으로 VisualApplets 디자인에서 실행 시점에 변경할 필요가 없는 모든 매개변수를 ‘Static’으로 설정하는 것이 도움이 됩니다. 애플릿이 예상대로 작동하지 않는 경우, 처리를 시작하기 전에 모든 동적 매개변수를 미리 정의해 보십시오.

처리 중에 애플릿 매개변수를 변경해야 하는 경우, 해당 기능이 지원되는지 운영자 설명서를 확인하십시오.

시작 초기화가 필요한 오퍼레이터

SplitLine

VisualApplets 버전 3.0.4 이하를 사용 중인 경우:

SplitLine 연산자에는 LineLength라는 매개변수가 있으며, 이는 동적 또는 정적일 수 있습니다. 만약 LineLength 매개변수를 동적 매개변수로 사용하려면, 처리 시작 전에 매개변수 값을 지정해야 합니다.

실행 중에는 변경할 수 없는 연산자 매개변수

일부 연산자의 매개변수화는 처리 과정에서 제한된 범위 내에서만 업데이트될 수 있습니다. 해당 연산자는 다음과 같습니다. :

ImageBufferMultiRoI

일부 작동 모드에서 이 연산자는 처리 중에 설정된 매개변수를 무시합니다. 이러한 경우 매개변수를 기록하기 전에 상위 프로세스를 중지해야 합니다. 자세한 내용은 ImageBufferMultiRoI를 참조하십시오.

SelectROI

이미지 데이터 흐름이 종료된 후, 즉, 마지막 프레임 종료 이후 해당 연산자에 더 이상 이미지 데이터가 입력되지 않은 시점에서만 SelectROI 연산자의 매개변수 설정을 변경하십시오.