목차
- imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼에서 FrameBufferMultRoiDyn 연산자에 대한 기능 예시
- imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼의 FrameBufferMultRoi 사용자 라이브러리 요소에 대한 기능 예제
- imaFlex CXP-12 Quad 플랫폼에서 FrameBufferMultRoi 사용자 라이브러리 요소에 대한 기능 예시
- ImageInjector를 사용하여 Test Images 을 불러오는 기능 예시
- 탭 지오메트리 정렬 기능이 있는 멀티 탭 카메라 인터페이스 기능 예제
- imaFlex CXP-12 Quad 플랫폼에서 JPEG_Encoder_Color_iF 사용자 라이브러리 요소에 대한 기능 예시
- imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼에서 JPEG_Encoder_Color_iF_Penta 사용자 라이브러리 요소에 대한 기능 예시 플랫폼
- imaFlex CXP-12 Quad 플랫폼에서 DMAFromPC 연산자의 예시
imaFlex CXP-12 Quad 및 imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼은 현재 microEnable 5 플랫폼에서 사용할 수 있는 모든 DRAM 기반 메모리 연산자를 지원하지 않습니다. 지원되지 않는 연산자는 ImageBufferMultiRoi 및 CoefficientBuffer입니다. 이 장에서 설명하는 VisualApplets 예제 설계에서는 VisualApplets 표준 연산자를 사용하는 사용자 라이브러리 요소 및 구현을 확인할 수 있으며, 이는 지원되지 않는 메모리 연산자와 동일한 기능을 제공합니다 . 사용자 라이브러리 요소 사용 방법에 대한 지침은 '제공된 사용자 라이브러리'를 참조하십시오. 또한, imaFlex CXP-12 Quad 및 imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼에서 ImageBufferMultiRoiDyn 연산자를 대체하는 FrameBufferMultiRoiDyn 연산자가 도입되었습니다.
"imaFlex_Jpeg_Color_iF_Advanced.va" 예제는 imaFlex 플랫폼에서 사용자 라이브러리 요소 JPEG_Encoder_Color_iF의 사용법을 보여줍니다. 이 요소의 기능은 microEnable 5 프레임 그래버 시리즈용 JPEG_Color 라이브러리의 사용자 라이브러리 요소 기능과 동일합니다.
'CoaXPress 12 imaFlex 프레임 그래버용 카메라 기본 획득 예제'에서는 imaFlex CXP-12 Quad 플랫폼에서 카메라 인터페이스 연산자 CxpCamera를 사용하여 다양한 비트 폭, 이미지 형식 및 프로토콜을 지원하는 방법을 보여주는 기본 획득 예제를 설명합니다.'RamLUT 연산자를 사용한 2D Shading Correction /Flat Field 보정' 섹션에서는 연산자 RamLUT를 기반으로 2D 보정을 수행하는 방법을 보여주는 구현 예제가 설명되어 있으며, 이는 연산자 CoefficientBuffer 연산자의 대안으로 연산자 RamLUT를 기반으로 2D 셰이딩 보정을 수행하는 방법을 보여줍니다 . 'imaFlex CXP-12 Quad 플랫폼에서의 DMAFromPC 연산자 예제'에서는 DMAFromPC 연산자를 사용하여 이미지(이 예제에서는 셰이딩 보정 계수가 포함된 이미지)를 PC에서 프레임 그래버로 전송하는 방법을 보여줍니다.

이전