목차
![]()
Filter 라이브러리에는 모든 종류의 이미지 필터 및 커널 연산을 위한 필터 오퍼레이터가 포함되어 있습니다. 디자인에서 커널 작업에 대한 실용적인 가이드는 Working with Kernels 튜토리얼 주제를 참조하십시오.
다음 목록은 Library Filter의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.
| 오퍼레이터 이름 | 간단한 설명 | 지원 버전 | |
|---|---|---|---|
| DILATE |
이미지의 바이너리 팽창(dilation)을 수행하며, 이는 이미지의 틈을 메우는 데 사용할 수 있습니다. |
버전 1.1 | |
| ERODE |
이미지의 바이너리 침식(erosion)을 수행하며, 이는 서로 닿아 있는 객체를 분리하는 데 사용할 수 있습니다. |
버전 1.1 | |
| FIRkernelNxM |
인접 픽셀을 포함하여 각 픽셀 주위에 직사각형 커널 창을 생성합니다. |
버전 1.1 | |
| FIRoperatorNxM |
파라미터화 가능한 계수와 입력 커널 요소의 곱셈 결과의 합을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| HitOrMiss |
정의된 구조를 가진 매칭 요소로서 형태학적 이미지 처리 오퍼레이터 hit-or-miss를 구현합니다. |
버전 1.2 | |
| LineNeighboursNx1 |
N개 행과 1개 열의 커널 창을 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| MAX |
입력 커널 스트림의 최댓값을 식별하고 출력합니다. |
버전 1.1 | |
| MEDIAN |
입력 커널 스트림의 중간값을 식별하고 출력합니다. |
버전 1.1 | |
| MIN |
입력 커널 스트림의 최솟값을 식별하고 출력합니다. |
버전 1.1 | |
| NumberOfHits |
정의된 구조와 입력 커널의 일치 횟수를 계산합니다. |
버전 1.2 | |
| PixelNeighbours1xM |
1개 행과 M개 열의 커널 창을 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| SORT |
입력 커널 스트림의 모든 요소를 회백색(gray value) 값에 따라 정렬합니다. |
버전 1.2 | |
표 43. Library Filter의 오퍼레이터

이전