RowSum Operator

Operator Library: Accumulator

이 오퍼레이터는 각 이미지 행의 픽셀 값 합계를 계산합니다. 출력의 각 픽셀 값은 해당 이미지 행의 현재 합계를 나타냅니다. 따라서 각 픽셀은 지금까지 산출된 합계로 대체됩니다.

[참고] 리소스 소비

이 연산자의 FPGA 리소스 소비는 Parallelism에 따라 크게 증가합니다. 이 연산자에서는 낮은 Parallelism를 사용하는 것이 좋습니다.

이 연산자의 많은 사용 사례에서는 SplitParallel 및 ADD를 사용하여 이 연산자 앞에서 병렬 컴포넌트를 합산함으로써 Parallelism을 줄일 수 있습니다.

새로운 입력 행마다 합산의 합계는 0에서 시작됩니다. 또한 ClrI 링크가 1로 설정된 경우 현재 행 합계를 수동으로 지울 수 있습니다. 수동 지우기가 필요 없는 경우 ClrI에서 항상 0이 유지되도록 해야 합니다.

다음 예제는 입력 값과 출력 값의 관계를 보여줍니다.

종종 이 연산자는 RemovePixel 연산자와 함께 사용되어 전체 프레임의 결과가 포함된 마지막 열만 사용합니다. Parallelism이 증가함에 따라 연산자에 추가 리소스가 필요하다는 점에 유의하십시오. 중간 결과 없이 각 행의 합계만 필요한 경우, 먼저 병렬 단어의 합계를 결정할 수 있습니다.

Image Restrictions

  • Image Size

    비어 있지 않은 이미지에서는 가변 라인 길이와 빈 라인이 허용됩니다.

  • Empty Images

    빈 이미지, 즉 픽셀이 없는 이미지도 허용됩니다. 연산자는 빈 이미지를 출력합니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Links I, Image Input
ClrI, Clear Input
Output Link O, Data Output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Input Link ClrI Output Link O
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed 1 auto1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I
Parallelism any as I as I
Kernel Columns 1 as I as I
Kernel Rows 1 as I as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} as I as I
Color Format VAF_GRAY as I as I
Color Flavor FL_NONE as I as I
Max. Img Width any as I as I
Max. Img Height any as I as I

1

출력 Bit Width는 입력 Bit Width와 최대 이미지 너비로부터 자동으로 결정됩니다. 출력 Bit Width는 다음에 의해 결정됩니다.

출력 Bit Width는 64 Bit를 초과할 수 없습니다.

Parameters

없음

사용 예제

RowSum 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다: