콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Software Installation (blaze)#

이 항목에서는 Basler blaze 또는 Smart blaze 카메라에 필요한 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 소프트웨어 구성 요소를 설치해야 합니다.

  • pylon Software Suite (버전 8.1 이상)
  • pylon Supplementary Package for blaze

이 소프트웨어는 다음 운영 체제에서 사용할 수 있습니다.

  • Windows
  • Linux x86_64
  • Linux ARM

Basler 웹사이트에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

소프트웨어 설치 (Windows)#

blaze 소프트웨어를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 다음 설치 프로그램을 다음에서 다운로드하십시오. Basler 웹사이트:
    • Basler_pylon_version.exe
    • pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe
  2. 설치 프로그램을 다운로드한 폴더로 이동하여 Basler_pylon_version.exe 파일을 두 번 클릭합니다.
    pylon Setup Wizard가 열립니다.
  3. 사용권 계약에 동의하고 Next를 클릭합니다.
  4. Profiles 페이지에서 Developer 프로필을 선택하고 Next를 클릭합니다.
  5. Interfaces 페이지에서 GigE 인터페이스를 선택하고 Next를 클릭합니다.

    정보

    "Custom" 프로필 옵션 선택

    설치할 소프트웨어 구성 요소를 개별적으로 선택하려면 위의 절차 중 4단계(Interfaces 페이지)에서 Custom 옵션을 선택하십시오. 이 경우 Features 페이지에서 다음 옵션을 선택해야 합니다.

    • pylon Runtime
    • GigE Camera Support
    • GenTL Consumer Support
    • SDKs
  6. Destination Folder 페이지에서 Change를 클릭하고 원하는 폴더를 선택하여 기본 설치 위치를 변경할 수 있습니다. 설치 위치가 마음에 들면 Next를 클릭합니다.

  7. 설정을 검토하고 준비가 되면 Install을 클릭하십시오.
    설트가 시작됩니다. 설치가 성공적으로 완료되면 메시지가 표시됩니다. 이제 시작 메뉴에 Basler 폴더가 포함됩니다.

  8. 설치 프로그램을 다운로드한 폴더로 이동하여 pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe 파일을 두 번 클릭합니다.

  9. 마법사의 지침에 따라 설치를 완료합니다.
    설치가 성공적으로 완료되면 메시지가 표시됩니다.

소프트웨어 설치 (Linux)#

정보

Debian 기반 시스템(예: Ubuntu)의 경우 pylon Software Suite 및 pylon Supplementary Package for blaze의 Debian 패키지(.deb)를 다운로드하여 설치하는 것이 좋습니다.

기타 Linux 배포판의 경우, .tar.gz 아카이브를 다운로드하십시오.

Ubuntu 및 기타 Debian 기반 배포판#

blaze 소프트웨어를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 다음 패키지를 다운로드하십시오. Basler 웹사이트:
    • pylon_version-deb0_amd64.deb
    • pylon-supplementary-package-for-blaze-version_amd64.deb
  2. pylon_version-deb0_amd64.deb 패키지를 사용하여 pylon Software Suite를 설치합니다.
  3. 다음 명령어 중 하나를 실행하여 pylon Supplementary Package for blaze를 설치합니다.

    sudo apt-get install ./pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*_amd64.deb
    

Debian 기반이 아닌 Linux 배포판#

blaze 소프트웨어를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 다음 아카이브를 다운로드하십시오. Basler 웹사이트:
    • pylon_version_x86_64_setup.tar.gz
    • pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz
  2. pylon_version_x86_64_setup.tar.gz 아카이브를 압축 해제하고 아카이브에 포함된 INSTALL 문서의 지침을 따르십시오.
  3. pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz 아카이브의 압축을 풉니다.
  4. 압축이 해제된 디렉토리로 이동하여 pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz 아카이브를 /opt/pylon에 추출합니다.

예:

tar xf pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz

다음 단계#

하드웨어 설치를 계속 진행합니다.