Pixel Format (blaze)#
선택한 컴포넌트에 따라 다양한 Pixel Format을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Pixel Format은 Range 컴포넌트를 깊이 지도(depth map) 또는 포인트 클라우드(point cloud) 중 어떤 형식으로 출력할지 제어합니다.
기능 사용#
사용 가능한 Pixel Format#
Range#
Range 컴포넌트의 경우 다음과 같은 Pixel Format을 사용할 수 있습니다:
Coord3D_C16
부호 없는 16비트 정수 값(리틀 엔디언)을 사용하는 흑백 이미지입니다. 어두운 영역은 카메라에 가까운 물체를 나타내고, 밝은 영역은 더 멀리 있는 물체를 나타냅니다.
카메라의 선택된 측정 범위(ROI의 전면 또는 후면) 외부의 물체 역시 이미지에서 검은색으로 표시된다는 점에 유의하세요.
깊이 지도(depth map) 작업을 할 때 권장되는 Pixel Format입니다.Mono16
부호 없는 16비트 정수 값(리틀 엔디언)을 사용하는 흑백 이미지입니다. 이는 다음 항목과 동일합니다:Coord3D_C16Pixel Format. 소프트웨어가 처리할 수 없는 경우에 사용해야 합니다.Coord3D_C16.-
Coord3D_ABC32f(포인트 클라우드)
32비트 부동 소수점 값(단일 평면)을 사용하는 포인트 클라우드 표현입니다. 클라우드의 각 포인트는 리틀 엔디언 형식의 데카르트 좌표계(mm 단위)에서 광펄스가 반사된 표면의 XYZ 좌표를 나타내는 세 가지 값을 보유합니다. 이미지 정렬은 라인별, 픽셀별로 이루어집니다.
좌표계의 원점은 다음 위치에 의해 정의됩니다:- X 및 Y 좌표는 센서 중앙의 픽셀에서 0(영)입니다.
- Z 좌표는 카메라 전면에서 장치별로 지정된 거리에서 0(영)입니다. 이에 대한 자세한 내용은 카메라 모델 항목의 "카메라의 좌표계(Coordinate System of the Camera)" 섹션을 참조하십시오.
거리 데이터가 신뢰할 수 없는 픽셀(즉, 신뢰도 값이 낮은 픽셀) 또는 ROI 외부 영역의 물체를 나타내는 픽셀의 경우, 좌표는 다음 항목에 지정된 값으로 설정됩니다.
Scan3dInvalidDataValue파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다.
카메라 좌표계에 대한 자세한 내용은 카메라 모델 항목을 참조하십시오.
강도#
Intensity 컴포넌트의 경우 다음과 같은 Pixel Format을 사용할 수 있습니다:
Mono16
부호 없는 16비트 정수 값(리틀 엔디언)을 사용하는 흑백 이미지입니다.
신뢰도#
Confidence 컴포넌트의 경우 다음과 같은 Pixel Format을 사용할 수 있습니다:
Confidence16
부호 없는 16비트 정수 값(리틀 엔디언)을 사용하는 흑백 이미지입니다. 이는 신뢰도 지도(confidence map) 작업 시 권장되는 Pixel Format입니다.Mono16
부호 없는 16비트 정수 값(리틀 엔디언)을 사용하는 흑백 이미지입니다. 이는 Confidence16 Pixel Format과 동일합니다. 소프트웨어가 Confidence16을 처리할 수 없는 경우에 사용해야 합니다.
Pixel Format 선택하기#
컴포넌트에 대한 Pixel Format을 선택하려면:
- 파라미터를 원하는
ComponentSelectorPixel Format을 지정하려는 컴포넌트에 파라미터를 설정합니다. - 파라미터를 원하는
ComponentEnable파라메터true아직 활성화되지 않은 경우 활성화합니다. - 파라미터를 원하는
PixelFormat매개변수를 해당 구성 요소의 원하는 Pixel Format으로 설정합니다. - 필요한 경우 다른 구성 요소에 대해서도 반복합니다.