콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

광학 결합 I/O 라인#

Basler 카메라의 광학 절연 I/O 라인은 입력 라인 또는 출력 라인으로 작동하도록 사전 설정되어 있습니다.

특징#

  • 광학 절연 I/O 라인은 입력 또는 출력으로 작동하도록 사전 설정되어 있습니다. 광학 절연 라인의 Line Mode는 변경할 수 없습니다.
  • 카메라에 광학 절연 라인이 있는 경우, 그중 하나는 항상 전용 입력 라인이고 다른 하나는 전용 출력 라인입니다.
  • 광학 절연 I/O 라인은 GPIO lines에 비해 EMI에 훨씬 더 강하다는 장점이 있습니다.
  • 광학 절연 I/O 라인은 GPIO lines에 비해 propagation delays(응답 시간)가 더 깁니다.
  • 입력 트리거에 필요한 최소 펄스 폭은 GPIO lines에 비해 더 깁니다. 카메라의 입력 회로가 반응할 수 있도록 충분한 시간을 확보하십시오. 대부분의 경우 100 µs의 펄스 폭이면 충분합니다.

일반 작업#

작업 기능
하나 또는 모든 광학 절연 I/O 라인의 현재 상태(high / low) 확인 Line Status
트리거 이미지 취득 구성 Triggered Image Acquisition
광학 절연 I/O 라인에 대한 출력 신호 선택 Line Source
모든 입력 또는 출력 신호 반전 (high -> low, low -> high) Line Inverter

회로도 예시#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

타이밍 특성#

→ I/O Timing Characteristics 참조.