콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

I/O 타이밍 특성#

이 항목에서는 I/O 라인을 통해 작동할 때 카메라의 Propagation Delays("응답 시간")에 대한 정보를 제공합니다.

Propagation Delay는 아날로그 I/O 신호의 변화와 카메라 내부 상태의 변화 사이의 시간 간격(또는 그 반대)입니다.

Propagation Delays를 파악하면 마이크로초 단위의 정밀도로 I/O 제어를 구성하는 데 유용합니다.

이 섹션의 모든 예시는 Line Inverter 기능이 비활성화되어 있다고 가정합니다.

특징#

  • opto-coupled I/O lines의 Propagation Delays는 일반적으로 GPIO lines보다 깁니다.
  • opto-coupled 입력 라인의 경우, 로우-투-하이 신호 전환(상승 에지)에 대한 Propagation Delay가 하이-투-로우 신호 전환(하강 에지)보다 짧습니다. GPIO 라인의 경우는 그 반대입니다.
  • 출력 라인의 경우, 하이-투-로우 신호 전환에 대한 Propagation Delay가 항상 더 짧습니다.

입력 라인의 Propagation Delays#

입력 라인 Propagation Delays

출력 라인의 Propagation Delays#

출력 라인 Propagation Delays

I/O 라인의 Propagation Delays에 영향을 미치는 요인#

요인 Opto-coupled Input Line GPIO Input Line Opto-coupled Output Line GPIO Output Line
작동 온도 ● ○ ● ○
전자 부품의 제조 편차 a ● ○ ● ○
노화 ● ●
외부 I/O 공급 전압 ● ● ○
부하 저항 ● ○
부하 전류 ● ○

● = 주요 영향, ○ = 부수적 영향


  1. 동일한 조건에서 작동되는 동일 로트의 카메라라 하더라도 생산 편차로 인해 전파 지연에 차이가 발생할 수 있습니다.

권장 사항#

  • 일반적으로 가장 빠른 응답 시간을 얻으려면 신호의 빠른 에지를 사용하십시오. 빠른 에지의 전파 지연은 옵토커플러 I/O 라인의 경우 15 µs, GPIO 라인의 경우 1 µs를 거의 초과하지 않습니다.
  • 빠른 에지 전파 지연을 최소화하려면 부하 저항을 높이십시오.
  • 느린 에지 전파 지연을 최소화하려면:
    • 3.3 VDC와 5 VDC 사이의 I/O 공급 전압을 사용하십시오.
    • 30 mA ~ 40 mA의 부하 전류를 얻으려면 부하 저항을 낮추십시오.
  • 전파 지연이 일반적으로 더 짧은 GPIO 라인을 사용하십시오.
  • 입출력 라인에 전류를 인가하면 옵토커플러의 노화가 빨라집니다. 안정적인 전파 지연을 유지하려면 전류가 흐르는 시간을 최소한으로 유지하십시오.
  • I/O 라인 사용으로 인해 발생하는 신호 에지 간 변위(지터)는 무시할 수 있는 수준입니다. 단, 트리거 신호에 의해 지터가 증가할 수 있습니다. 지터를 방지하려면 트리거 신호의 플랭크를 가파르고 짧게(가급적 500 ns 미만으로) 유지하십시오. 카메라 자체의 지터는 피크 대 피크 기준으로 100 ns 미만입니다.

ace USB 3.0 카메라에서 측정된 Propagation Delays#

측정된 전파 지연은 동일한 생산 로트의 ace USB 3.0 카메라 2000대를 기준으로 합니다.

정보

다음 표의 값은 다음 작동 조건에서만 유효합니다.

  • 하우징 온도: 25 °C
  • 부하 저항: 170 Ω
  • I/O 공급 전압: 5 VDC

서로 다른 작동 조건에서의 전파 지연에 대한 가정을 이 값들을 바탕으로 내리지 마십시오.

입력 라인#

Fast Edge Slow Edge
광결합 입력 라인 4.5–7.5 µs (= 상승 에지) 19–28 µs (= 하강 에지)
GPIO 입력 라인 <0.5 μs (= falling edge) <1 μs (= rising edge)

Output Lines#

Fast Edge Slow Edge
옵토커플러 출력 라인 3–6 µs (= 하강 에지) 27–38 µs (= 상승 에지)
GPIO output line <0.5 μs (= falling edge) <2.5 μs (= rising edge)