하드웨어 설치 (Stereo ace)#
사용한 일러스트레이션은 STA-100-547C-082609W 카메라 모델을 보여줍니다. 그러나 이 항목의 정보는 모든 모델에 적용됩니다.
일반 정보#
카메라를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
- 안전 지침을 읽고 이해했습니다.
- pylon Software Suite 및 Stereo ace용 pylon Supplementary Package가 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
- 필요한 모든 액세서리(마운팅 브래킷, 카메라를 프로젝터에 연결하는 케이블, GigE 케이블, 전원 공급 장치 등)가 준비되어 있습니다.
설치#
카메라 장착
카메라 손상을 방지하려면 제공된 마운팅 포인트(M5 및 1/4" 나사산)만을 사용하여 카메라를 장착하십시오. 이들은 카메라 상단과 하단에 있습니다.
카메라 설치 방법:
- 패키지에 제공된 케이블을 사용하여 오른쪽 및 왼쪽 카메라를 프로젝터에 연결하십시오.
- 오른쪽 및 왼쪽 카메라에 이더넷 케이블을 꽂으십시오. (이더넷 케이블은 포함되어 있지 않습니다.)
- GigE 케이블의 RJ45 커넥터를 컴퓨터 또는 네트워크 스위치의 이더넷 포트에 연결하십시오.
- 전원 공급 장치 케이블의 M12 8핀 플러그를 카메라 뒷면의 M12 전원 커넥터에 연결하십시오. 권장 토크(60 Ncm)로 커넥터를 조이십시오.
- 전원 공급 장치의 AC 전원 플러그를 주전원 콘센트에 꽂으십시오.
카메라의 Status LED와 프로젝터의 Power LED가 녹색으로 켜져 있으면 Stereo ace 카메라를 사용할 준비가 된 것입니다. LED 상태에 대한 자세한 내용은 카메라 모델 항목의 "LED States" 섹션을 참조하십시오.
주의 – 카메라 전원 케이블을 올바르게 연결하거나 분리하지 않으면 카메라가 손상될 수 있습니다.
전원 켜기 서지(switch-on surge)로 인한 카메라 손상을 방지하려면 전원 공급 장치가 꺼진 상태에서만 카메라의 전원 커넥터에 전원 케이블을 연결하거나 분리하십시오.
다음 단계#
네트워크 구성을 계속 진행하십시오.