콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

일반 정보(GigE 라인 스캔 카메라)#

이 항목에서는 GigE 라인 스캔 카메라를 이미지 취득용으로 설정할 때의 주요 단계에 대한 개략적인 개요를 제공합니다.

구성 단계 개요#

라인 스캔 GigE 카메라를 설정할 때의 주요 단계는 다음과 같습니다.

Line Scan GigE Use Cases 항목에서는 GigE 라인 스캔 카메라를 구성할 때 고려해야 할 전형적인 사용 사례와 특별한 측면을 보여줍니다. 이 항목은 트리거와 매개변수가 상호 작용하는 방식에 대한 초기 이해를 돕기 위한 것입니다.

라인을 결합하여 프레임 구성하기, 객체 이미지에 프레임 할당하기 - 기본 사항#

다른 라인 스캔 카메라와 마찬가지로, Gigabit Ethernet (GigE) 카메라의 센서는 물체가 카메라를 지나갈 때 일련의 라인 취득을 수행하는 데 사용됩니다. 그러나 다른 많은 카메라와 달리, GigE 라인 스캔 카메라는 다음과 같이 작동합니다.

  • GigE 카메라는 라인 취득이 완료된 직후에 각 개별 라인의 픽셀 데이터를 호스트 컴퓨터로 전송하지 않습니다.
  • GigE 카메라는 취득한 라인을 버퍼에 누적하고 이를 "프레임"으로 조립합니다. 프레임을 구성하기 위해 지정된 수의 라인이 누적되면, 해당 프레임은 이더넷 네트워크를 통해 호스트 컴퓨터로 전송됩니다.
  • The Height Image ROI의 매개변수는 프레임의 높이를 지정합니다. 객체당 프레임 수는 객체의 길이와 프레임당 최대 라인 수에 따라 다릅니다. 라인 스캔 GigE 카메라 모델별 프레임당 최대 라인 수에 대한 정보는 다음을 참조하십시오. Image ROI 항목입니다.
  • GigE 카메라의 경우 Counter 및 Data Chunks 기능을 트리거 설정과 조합하여 사용하여 어떤 라인이 프레임에 속하고 어떤 프레임이 올바른 테스트 대상에 속하는지 지정할 수 있습니다. 트리거, Counter 및 Data Chunks 설정의 조합을 통해 기록된 프레임과 해당 청크 데이터 간의 일관성을 생성할 수 있습니다.