콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Error Codes#

Error Codes 기능을 사용하면 Stereo ace 카메라에서 Error Codes를 읽을 수 있습니다.

여러 서로 다른 오류가 발생하는 경우 오류 목록에 저장되며 하나씩 조회할 수 있습니다.

기능 사용#

작동 방식#

카메라는 특정 오류를 감지할 수 있습니다. 이러한 오류가 발생하면 카메라는 해당 오류에 Error Code를 할당하고 이 Error Code를 Memory에 저장합니다.

여러 서로 다른 오류가 발생하는 경우, 카메라는 감지된 각 오류 유형에 대한 코드를 저장합니다. 카메라는 해당 오류가 감지된 횟수와 관계없이 각 코드를 한 번씩만 저장합니다.

Error Codes 확인#

Error Codes를 확인하려면:

  1. 다음의 값을 가져옵니다. BslErrorPresent 파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다.
  2. 파라메터 값이 true:
    1. 다음의 값을 가져옵니다. BslErrorReportValue 파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다.
    2. 나중에 참조할 수 있도록 컴퓨터에 값을 저장하거나 적어 둡니다.
    3. 다음을 실행합니다. BslErrorReportNext command.
      디바이스에서 다음 Error Code를 가져옵니다.
    4. 다음 항목이 될 때까지 a) ~ c) 단계를 반복합니다. BslErrorReportValue 파라미터 값은 0.
      파라미터 값이 0이면 가져올 Error Code가 더 이상 없음을 의미합니다.
    5. Error Codes 목록과 함께 Basler 지원팀에 문의하십시오.