Error Codes (blaze)#
여러 서로 다른 오류가 발생하는 경우 오류 목록에 저장되며 하나씩 조회할 수 있습니다.
기능 사용#
작동 방식#
카메라는 사용자가 직접 해결할 수 있는 오류를 감지할 수 있습니다. 이러한 오류가 발생하면 카메라는 해당 error code를 부여하고 이를 메모리에 저장합니다.
여러 서로 다른 오류가 발생하는 경우, 카메라는 감지된 각 오류 유형에 대한 코드를 저장합니다. 카메라는 해당 오류가 감지된 횟수와 관계없이 각 코드를 한 번씩만 저장합니다.
Error Codes 확인#
Error Codes를 확인하는 작업은 카메라 모델과 발생한 오류 수에 따라 반복적으로 진행됩니다.
Error Codes를 확인하려면:
- 다음의 값을 가져옵니다.
LastError파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다. - 나중에 참조할 수 있도록 컴퓨터에 값을 저장하거나 적어 둡니다.
- 다음을 실행합니다.
ClearLastErrorcommand.
이렇게 하면 Error Codes 목록에서 마지막 Error Codes가 삭제됩니다. - 다음 항목이 나올 때까지 1단계부터 3단계까지 반복합니다.
LastError파라미터 값은NoError. - 아래 표를 참조하여 오류를 해결하거나 Error Codes 목록과 함께 Basler 지원팀에 문의하십시오.
사용 가능한 Error Codes#
| LastError Parameter | 의미 |
|---|---|
| 0 | 오류 없음: 마지막으로 다음 명령이 실행되거나 카메라가 재부팅된 이후 카메라에서 오류가 감지되지 않았습니다. ClearLastError command가 실행되거나 카메라가 재부팅되었습니다. |
| 1 | 오버트리거 오류: 카메라가 새로운 트리거 신호를 무시하고 있음을 나타냅니다. |
| 4 | 온도 오류: 허용된 최저 또는 최고 온도를 초과했음을 나타냅니다. |
| 7 | 조명 오류: VCSEL에 문제가 있음을 나타냅니다. |
| 8 | 조명 보정 오류: VCSEL 보정에 문제가 있음을 나타냅니다. 이 오류가 발생하면 Basler 지원팀에 문의하십시오. |