콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Device Temperature (Stereo ace)#

Device Temperature 기능을 사용하면 코어 보드의 카메라 온도를 확인할 수 있습니다.

카메라의 Temperature State가 허용 범위 내에 유지되도록 하려면 Device Temperature를 모니터링하는 것이 중요합니다.

기능 사용#

Device Temperature 확인 방법#

device temperature를 확인하려면:

  1. 온도를 측정할 카메라를 다음을 사용하여 선택하십시오. BslCameraSelector 파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다.
    The DeviceTemperatureSelector 이 다음으로 설정된 경우 Coreboard 기본값입니다.
  2. 다음의 값을 가져옵니다. DeviceTemperature 파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다.

온도는 섭씨(Celsius) 단위의 부동 소수점 값으로 표시됩니다.