콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Device Temperature (blaze)#

blaze 카메라에서 제공하는 Device Temperature 기능을 사용하면 레이저 보드, 센서 보드, 이미지 센서, CPU 등 주요 위치의 온도를 확인할 수 있습니다.

기능 사용#

Device Temperature 확인 방법#

device temperature를 확인하려면:

  1. 파라미터를 원하는 DeviceTemperatureSelector 온도를 측정하려는 위치로 파라미터를 설정합니다.

    • CPU: CPU의 온도를 측정합니다.
    • Sensorboard: 센서 보드의 온도를 측정합니다.
    • Illumination: 레이저 보드의 온도를 측정합니다.
    • Sensor: 이미지 센서의 온도를 측정합니다. 이 온도 센서의 값은 이미지 취득 중에만 업데이트됩니다.
    • 다음의 값을 가져옵니다. DeviceTemperature 파라미터에 HTML 로그 파일(*.html)의 경로와 이름을 지정할 수 있습니다.

온도는 섭씨 단위의 부동 소수점 값으로 반환됩니다.

정보

카메라의 Temperature State가 허용 범위 내에 유지되도록 하려면 Device Temperature를 모니터링하는 것이 중요합니다.