콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Acquisition Frame Rate (blaze)#

blaze 카메라에서 사용할 수 있는 Acquisition Frame Rate 기능을 통해 카메라의 프레임 레이트 상한선을 설정할 수 있습니다.

이는 자유 실행(free run) 이미지 취득 시 카메라를 일정한 프레임 레이트로 작동하고자 할 때 유용합니다.

기능 사용#

작동 방식#

Acquisition Frame Rate 기능이 활성화되면, 카메라의 최대 프레임 레이트는 사용자가 입력한 acquisition frame rate 파라미터 값으로 제한됩니다.

예를 들어, acquisition frame rate를 초당 20프레임(fps)으로 설정하면 다음과 같은 효과가 나타납니다.

  • 프레임 레이트를 제한하는 다른 요인에 의해 20 fps 초과의 프레임 레이트가 가능한 경우, 프레임 레이트는 20 fps로 일정하게 유지됩니다.
  • 프레임 레이트를 제한하는 다른 요인에 의해 20 fps 미만의 프레임 레이트만 가능한 경우, Acquisition Frame Rate 기능은 프레임 레이트에 영향을 미치지 않습니다.

Acquisition Frame Rate 설정#

  1. 파라미터를 원하는 AcquisitionFrameRateEnable 파라메터 true.
  2. 파라미터를 원하는 AcquisitionFrameRate 파라미터를 초당 프레임 단위의 카메라 프레임 레이트 원하는 상한선으로 설정합니다.